2013-09-23 - Jürgen Häfner, 49, utvecklingschef på ABB:s HVDC-enhet i Ludvika, och Lars Liljestrand, 61, forskare på ABB:s forskningscenter Corporate Research i Västerås, har nominerats till Polhemspriset 2013 för brytaren för högspänd likström (HVDC).
Sveriges äldsta och finaste teknikpris delas ut i november. Redan nu står det klart att vinnarvalet står mellan skaparna av den anatomiska dambindan, den bärbara vattenrenaren och den klimatsmarta likströmbrytaren från ABB.
Jürgen Häfners och Lars Liljestrands uppfinning möjliggör en övergång till förnybar energi i stor skala, över hela kontinenter. Solenergi från Sahara kan till exempel länkas samman med vindkraft från Tyskland och vattenkraft från Norge i stora, tillförlitliga nät.
HVCD-brytaren fungerar ungefär som säkringar vi har i våra elskåp hemma: om ett fel inträffar någonstans, till exempel att blixten slår ner, slår brytaren omedelbart av strömmen lokalt medan resten av nätet fortsätter att fungera. Men nu rör det sig om betydligt större krafter, som att köra en 40 tons lastbil i full fart och tvärstannapå mindre än 5/1000-dels sekund.
Polhemspriset är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse och förvaltas av Sveriges Ingenjörer. Det delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem. Priset delades ut första gången 1878. Övriga nominerade till Polhemspriset 2013, förutom Jürgen Häfner och Lars Lijestrand, är Solgun Drevik för utveckling av kvinnliga intimhygienprodukter samt Petra Wadström för vatternrenaren Solvatten.
Närmast ska det särskilda Polhemsrådet, under ledning av Bengt Westerberg, utse vem eller vilka som ska föräras Polhemspriset 2013. Årets pristagare kommer att tillkännages i början av november. Priset, 250 000 kronor och en guldmedalj, delas ut vid en särskild ceremoni 18 november.
Två ABB:are har tidigare erhållit priset - Harry Frank 1990 för tyristorstyrd shuntkompensering och Gunnar Asplund 1999 för HVDC Light®, totalt nytt koncept för elektrisk transmission.
Snabbfakta Polhemspriset
Instiftat 1876 till minne av Sveriges store uppfinnare Christopher Polhem (1661-1751). Priset är en guldmedalj och 250 000 kronor. Utdelas 18 november av Sveriges Ingenjörer för teknisk innovation på hög nivå eller genialisk lösning av ett tekniskt problem. Ska vara uthålligt miljövänlig. Bland tidigare pristagare märks Baltzar von Platen och Carl Munthers för kylskåpet, Håkan Lans för GPS, Ove Fernö för rökavvänjningsmedlet Nicorette, Laila Ohlgren för "gröna knappen" på mobiltelefoner.
Fylligare fakta, intervjuer, bilder och filmer finns på www.polhemspriset.se.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan från energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.
| För mer information, kontakta: | |
|---|---|
| ABB Sverige: Christine Gunnarsson, presschef 021-32 32 32 press@se.abb.com |