ABB tar hem beställningar värda 110 miljoner kronor till vindkraftparken Blaiken

Leveranser av kraftutrustning till en av Europas största landbaserade vindkraftanläggningar

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem två stora order på kraftutrustning till vindkraftparken Blaiken. Beställare är Svenska Kraftnät samt BlaikenVind AB och det totala ordervärdet är 110 miljoner kronor. Vindkraftparken kommer, fullt utbyggd, att vara en av Europas största landbaserade anläggningar.

Beställningen från BlaikenVind AB innebär att ABB ska svara för projektering, konstruktion och installation av en komplett transformatorstation. I leveransen ingår två krafttransformatorer på 150 MVA med en märkspänning på 415/33/33kV, ett 36kV ställverk samt relä- och kontrollutrustning.

I direkt anslutning till transformatorstationen ska ABB, på uppdrag av Svenska Kraftnät, bygga ett 400kV utomhusställverk med 4 ställverksfack och utrustat med ABB:s frånskiljande brytare Combined. Relä- och kontrollutrustningen placeras i ett gemensamt kontrollrum för 400kV och 36kV ställverken.

"Vi är mycket glada över det stora förtroende som ABB har fått i detta viktiga projekt för utbyggnaden av den landbaserade vindkraften i Sverige", säger Per Åström, ansvarig säljare vid ABB Svensk Försäljning i Luleå.

Blaiken ligger i ett lågfjällsområde mellan Sorsele och Storuman och utbyggnaden av vindkraftparken kommer att ske i etapper. Den beräknas vara fullt utbyggd år 2015 och ska då bestå av 90 vindkraftverk med en installerad effekt på 225 MW.

"En stor fördel är närheten till 400kV ledningen till Juktans vattenkraftstation. Det innebär att transformatorstationen för vindkraftparken enkelt kan anslutas till det nationella stamnätet", säger Per Åström.

BlaikenVind AB samägs av Skellefteå Kraft och Fortum där Skellefteå Kraft äger 60 procent och Fortum 40 procent.

En stor del av kraftutrustningen kommer att tillverkas vid ABB i Ludvika och allt skall vara klart att ta i drift i mars 2012.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB AB:
Per Åström
ansvarig säljare vid
ABB Svensk Försäljning i Luleå
Tel: 0920-738 55
per.g.astrom@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp