ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, ska leverera ett produktions- och planeringssystem, CPM-system, till pappersbruket Kotkamills Oy i Finland. Bruket tillverkar mattbestruket laminerat tryckpapper såväl som sågade trävaror. CPM-systemet ska stödja pappersbrukets processer för produktionsplanering, lagerstyrning, kvalitets- och processinformation samt orderhantering, fakturering och försäljning. Det nya systemet ersätter flera tidigare system och kommer att bidra till förbättrad kvalitet, ökade besparingar och effektivare kontroll över driften.
Papperstillverkning är en komplex process med flera påverkande faktorer som är viktigt att ha kontroll över. För att maximera produktiviteten måste bruket omedelbart kunna reagera på och åtgärda oväntade förändringar i tillverkningsprocessen.
"Integrerade, samverkande produktionsstyrsystem synliggör hela processen från order till leverans, så att man snabbare kan agera på förändringar i processen. Med den integrerade lösningen får man fram mer användbar information för att snabbt fatta rätt beslut, vilket gör att material och produktionsutrustning utnyttjas mer optimalt och lönsamheten förbättras", säger Jyrki Juvonen, Production Line Manager vid ABB Oy i Finland.
"Efter noggranna studier har Kotkamills Oy beslutat att ersätta de flesta av order- och leveranssystemen med ett nytt avancerat integrerat CPM-system från ABB. Det nya systemet kommer att möta de nuvarande utmaningarna vid bruket genom att tillgodose behoven av funktion och kostnadseffektivitet. ABB:s rykte som pålitlig leverantör av förstklassiga intelligenta produktionsstyrsystem bidrog också till beslutet. Kotkamills Oy ser fram emot ett användarvänligt och driftsäkert system som bidrar till snabb och tillförlitlig produktions- och lagerstyrning. Dessutom väntas det nya systemet ge besparingar genom minskat systemunderhåll och effektivare produktionsstyrning", säger Peter Danielsbacka, projektledare vid Kotkamills Oy.
Idag använder mer än 100 massa- och pappersbruk över hela världen ABB:s intelligenta produktionssystem. Det nya systemet vid Kotkabruket beräknas ta i drift under våren 2011.
Kotkamills Oy är en pappers- och trävarutillverkare med bas i Finland. Företaget är specialiserat inom laminerade papper, mattbestruket tryckpapper och sågade trävaror. Kotkamills Oy har två bruk i Finland och ett dotterföretag i Malaysia, L.P. Pacific Films Sdn. Bhd. Företaget etablerades den 1 juli 2010 när det globala investmentföretaget OpenGate Capital köpte Kotkabruken samt lamineringsanläggningen i Malaysia av Stora Enso. Företaget sysselsätter runt 500 personer.
ABB (www.abb.se) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| ABB Process Automation: Kent I Jansson Affärsenhetschef Massa och Papper Tel: 021-34 02 01 kent.i.jansson@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson, Presschef Tel: 021- 32 32 32 press@se.abb.com |