"Vi är mycket glada över att återigen få förtroendet att leverera Combinedbrytare till Svenska Kraftnäts förnyelse av det svenska stamnätet", säger Anna Maxwell, marknadsansvarig för högspänningsprodukter inom ABB Svensk Försäljning.
Beställningen innebär att ABB ska leverera 18 brytare till ställverket i Hallsberg och 8 brytare till ställverket i Östansjö, beläget strax utanför Hallsberg.
ABB:s Combinedbrytare som tillverkas i Ludvika, är en utveckling av brytartekniken genom att den kombinerar den brytande och frånskiljande funktionen - och eliminerar behovet av separata frånskiljare. En installation av Combinedbrytare innebär dessutom att markytan för en anläggning kan minimeras.
I beställningen från Svenska Kraftnät ingår också Switchsync-enheter som styr kopplingen av högspänningsbrytarna. Brytarna är även utrustade med givare som gör det möjligt att under drift genomföra funktionskontroller av spänningssatta brytare.
Beställningen kommer att levereras under 2011 och 2012.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.
| För mer information kontakta: | |
|---|---|
| ABB AB Anna Maxwell, marknadsansvarig högspänningsprodukter Svensk Försäljning Tel: 021- 32 08 34 anna.maxwell@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson, Presschef Tel: 021- 32 32 32 press@se.abb.com |