ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en beställning värd runt 60 miljoner dollar från Kanadas ledande kraftbolag Hydro-Québec på att uppgradera nyckelkomponenter i det ultrahögspända överföringssystemet som transporterar ren vattenkraft från norra till södra Quebec. Ordern bokades i fjärde kvartalet 2013.
ABB ska uppgradera två SVC-enheter (Static Var Compensator) vid transformatorstationen Albanel, runt 500 kilometer norr om Montreal, för att tillhandahålla snabb kompensering av den reaktiva effekten i det högspända 735 kV elnätet. Leveransen planeras vara slutförd 2016.
ABB i Ludvika ska leverera kondensatorer, tyristorventiler, styrsystem och avledare. Kylsystemen kommer från ABB i Landskrona. All teknik och projektledning kommer från ABB Västerås.
"Den här uppgraderingen kommer att öka SVC-enheternas livslängd betydligt och minska elförlusterna markant", säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. "ABB är en världsledande leverantör av FACTS-lösningar med en omfattande global installerad bas, och vi är mycket glada att få arbeta med Hydro-Québec i det här projektet."
Némiscau transformatorstation där liknande arbeten genomfördes
SVC-enheter är en del av ABB:s FACTS (flexibel överföring av växelström) teknik som stärker kapaciteten och flexibiliteten i kraftöverföringssystem och bidrar till utvecklingen av smarta elnät. SVC-installationer kompenserar för den reaktiva effekten i elnät och bidrar därigenom till att öka kraftflödet och samtidigt upprätthålla tillförlitlighet och stabilitet i elnätet.
FACTS-lösningar bidrar till att mer elkraft kan nå elkunderna via befintliga överföringssystem. Det innebär lägre investeringskostnader och snabbare installation än det traditionella alternativet att bygga nya kraftverk och kraftledningar, med mindre miljöpåverkan som ytterligare en fördel. De hjälper också till att stabilisera spänning och frekvens, vilket leder till effektivare elnät. ABB är en världsledande leverantör inom det växande FACTS-området med mer än 800 levererade installationer över hela världen.
Hydro-Québec genererar, överför och distribuerar elektricitet, med Québecs regering som enda aktieägare. Företaget använder huvudsakligen förnybar energi, speciellt vattenkraft, i sin produktion och stödjer utvecklingen av alternativa energislag, exempelvis vindkraft och biobränsle, genom inköp från oberoende kraftproducenter. Hydro-Québec bedriver också forskning och utveckling på energiområdet, bland annat inom energieffektivitet.
Montrealområdet på natten sett från rymden
Titta på en film om hur SVC funkar.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
| ABB Power Systems Conny Wahlberg Projektchef på FACTS Tel: +4621324839 Conny.wahlberg@se.abb.com |
ABB Sverige Christine Gunnarsson Presschef Tel: 021-32 32 32 press@se.abb.com |