- Kan leverera 10 mils räckvidd på mindre än tre minuter
- Enda laddaren som utformats särskilt för att ladda upp till två fordon samtidigt
- Idealisk för laddstationer, parkeringsplatser och tillämpningar för fordonsflottor
ABB lanserar idag en innovativ allt-i-ett-laddare för elfordon som tillhandahåller den snabbaste laddningsupplevelsen på marknaden.
ABB:s nya Terra 360 är en modulär laddare som kan ladda upp till två fordon samtidigt med dynamisk eldistribution. Det innebär att förarna inte behöver vänta om någon annan redan håller på att ladda sin bil. De parkerar bara vid ett annat uttag. Den nya laddaren har en maximal uteffekt på 360 kW och kan ladda en bil helt på max 15 minuter, vilket tillgodoser behoven hos många elbilsförare, oavsett om de behöver snabbladdning eller vill fylla på batteriet medan de är inne och handlar.
”Myndigheter runt om i världen beslutar om regler som gynnar elfordon och laddningsnätverk för att bekämpa klimatförändringarna, så efterfrågan på laddinfrastruktur för elfordon, i synnerhet laddstationer som är snabba, smidiga och enkla att hantera, är större än någonsin”, säger Frank Muehlon, chef för ABB:s e-mobilitetsdivision. ”Terra 360 har laddalternativ som tillgodoser en mängd olika behov och är nyckeln för att tillgodose det behovet och snabba upp anammandet av e-mobilitet globalt.”
”Det är en spännande dag för ABB, som i egenskap av global ledare inom snabbladdning av elfordon spelar en viktig roll för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp”, säger Theodor Swedjemark, ABB:s globala kommunikations- och hållbarhetschef. ”Vägtransporter står för nästan en femtedel av de globala koldioxidutsläppen, så e-mobilitet är avgörande om vi ska uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Vi kommer också att föregå med gott exempel genom att konvertera hela vår fordonsflotta på över 10 000 fordon till utsläppsfria fordon.”
Terra 360 blir tillgänglig i Europa från slutet av 2021 och i USA, Latinamerika, Asien och Stilla havsområdet under 2022 och är utformad med tanke på elbilsförarnas dagliga behov och förväntningar. Terra 360 drar nytta av de stora fälterfarenheterna hos ABB E-mobilitys stora installerade bas och tillhandahåller både snabbhet och smidighet tillsammans med komfort, användarvänlighet och en välbekant känsla.

Det innovativa belysningssystemet guidar användaren genom laddprocessen och visar laddstatus för elbilsbatteriet och återstående tid innan en optimal laddsession är avslutad. Världens snabbaste elbilsladdare är också rullstolsanpassad och har ett ergonomiskt kabelhanteringssystem som gör att förarna snabbt och enkelt kan plugga in bilen.
Förutom att betjäna privata elbilsförare vid bensinmackar, butiker och centrumanläggningar kan Terra 360-laddarna också monteras på företagsanläggningar för att ladda firmabilar, skåpbilar och lastbilar. Detta ger ägarna flexibilitet att ladda upp till två fordon under natten eller ge dem en snabb påfyllning under dagen. Eftersom Terra 360 inte tar mycket plats kan laddarna installeras på små depåer eller på parkeringsplatser där marken är dyr.
Terra 360-laddarna är fullt konfigurerbara. Kunderna kan skräddarsy utseendet för att visa upp sitt varumärke med olika folier eller byta färg på lysdiodsbanden. Det går också att montera en integrerad 27-tumsreklamskärm för uppspelning av video och bilder.
Som världsledande inom elfordonsinfrastruktur erbjuder ABB ett komplett utbud av ladd- och elektrifieringslösningar för elbilar, el- och elhybridbussar, skåpbilar och lastbilar liksom för fartyg och järnväg. ABB gick in på e-mobilitetsmarknaden redan 2010 och har idag sålt över 460 000 elfordonsladdare på över 88 marknader; fler än 21 000 DC-snabbladdare och 440 000 AC-laddare, inklusive de laddare som säljs via Chargedot.
ABB:s högeffektsladdare driftsätts redan runt om i världen genom företagets samarbeten med internationella laddoperatörer som IONITY och Electrify America.
Läs mer om ABB:s teknik för elfordonsladdning på www.abb.com/ev-charging.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 30 september 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.