- COP26 äger rum i Glasgow, och i det senaste avsnittet av ABB Decoded diskuteras hur evenemanget kan bidra till att ta itu med de globala klimatförändringarna
- Avsnittet går igenom vad som händer, inte bara vid klimatkonferensen utan också i uppbyggnaden
- Här talar man också om den känsla av brådska och angelägenhet som omgärdar COP26 och varför de kommande åren är så viktiga
En organisation med insikter i utmaningarna och möjliga lösningar på dem är Climate Group, en brittiskbaserad, ideell organisation som arbetar med företag och regeringar i hela världen för att påskynda klimatåtgärder. I den här poddsändningen bedömer klimatgruppens Corporate Partnerships Director, Mike Peirce, möjligheterna till ett positivt resultat från COP26 och talar om varför förhandlingarna berör oss alla.

COP – en årslång process
Varje år kulminerar en årslång process i Förenta nationernas klimatkonferens, eller COP (Conference Of The Parties), där ett antal samtal pågår parallellt mellan regeringar, företag och grupperingar i civilsamhället, och leder fram till vilken hållning man ska inta.
”Förhandlingarna under dessa båda COP-veckor är verkligen en viktig del av processen. Förutom diskussioner mellan ledarna är det också då företagen positionerar sina nya strategier och policyer och visar hur de kommer att bidra till att uppnå de mål regeringarna talar om. Det är ofta då pressen läggs på regeringarna genom att aktörer säger att ni behöver göra mer så att vi kan leverera det vi säger att vi vill åstadkomma.”
Ett banbrytande klimatförändringsprogram
Fem toppmöten efter Paris-avtalet (COP21) kan man få en känsla av den brådska som omgärdar COP26.
”Vi deltar i en särskilt intressant och viktig förhandling idag då detta är året då länderna skulle återkomma med sina nationellt fastställda bidrag – rent konkret: vad ska ni som land bidra med för att uppfylla Paris-avtalet? Det vi har sett under året är ett antal länder som faktiskt gör rätt betydande utspel.”
”Vi har ett decennium på oss nu att halvera utsläppen för att hålla oss på rätt kurs för att klara klimatmålen. Vad som händer nu och de kommande två, tre åren är riktigt viktigt. Vi hoppas att denna brådska speglas i samtalstonen under COP26 och i de åtaganden som påtagits.”
Uppmuntrande verkliga förändringar
”Sedan 1950-talet har det skett en snabb acceleration runt om i världen vad gäller transporter, kommunikation, utbildningsnivå osv. Allt detta har lett till många positiva saker i samhället men har också lett till en betydande påverkan på olika ekosystem, markanvändning, grödor, vatten – och i gränsytan mellan allt detta har vi klimatet. Det har redan skett betydande förändringar och vi ser mer av det nu i år, med bland annat skördebortfall och skogsbränder som två exempel, så det är verkligen uppenbart att något är på gång.”
'Trots detta görs betydande framsteg för att minska klimatpåverkan i många sektorer.
”Vi börjar se detta med elfordon, där den direkta kostnaden för en elbil kommer att motsvara kostnaden för en bensinbil inom ett eller ett par år. Vi har delar av systemet som går i rätt riktning tack vare gjorda investeringar, men också många områden där vi kan se den utstakade kursen för tekniken, men det kommer att ta tid att nå dit. Det är avgörande att vi hittar sätt att påskynda detta.”
ABB har bidragit till COP-målen genom företagets långa tradition av satsningar för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Företaget har deltagit i två COP-relaterade paneler med Time Magazine kring att möta världens energiutmaningar och införliva hållbarhet. Dessutom deltar Theodor Swedjemark, ABB:s kommunikations- och hållbarhetschef, i en paneldebatt den 10 november vid COP26 tillsammans med chefen för Formel E, Jamie Reigle, och ROKiT Venturi Racing-föraren Lucas di Grassi. Panelen ska diskutera sporten som effektiv plattform för att driva hållbarhetsfrågor framåt och tänja på teknikgränserna. Panelen kommer också att blicka framåt mot kommande säsonger och vilka steg ABB kommer att vidta härnäst tillsammans med Formel E-teamet för att maximera den positiva påverkan man kan ge städer och länder där racertävlingarna äger rum.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 2 november 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.