- Fraunhofer IWES samarbetar med ABB i utvecklandet av en mobil nätsimulator för att testa utrustning för förnybar energi med avseende på nätprestanda, stabilitet och uppfyllande av regelverk.
- Den mobila resursen kommer att möjliggöra testning av det ökande antalet havsbaserade vindkraftverk som pressar nuvarande testanläggningar och tillvägagångssätt till sina gränser
- Simulatorn är flexibel och kan användas i fält eller i testmiljöer för att simulera dynamiska och stationära nätförhållanden
Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems (IWES) samarbetar med ABB för att utveckla världens största mobila nätsimulator som en del av projektet Mobil-Grid-CoP, vilket finansieras offentligt av det tyska federala ministeriet för ekonomi och klimatåtgärder. Den kommer att användas för att testa säkerheten och tillförlitligheten hos utrustning för förnybar energi, till exempel vindturbiner, solkrafts- och vattenkraftsgeneratorer under verkliga förhållanden. Testprogrammet kommer att verifiera att ett projekt för förnybara energikällor, som ansluts till ett publikt elnät, uppfyller lokala regler för elnätet och inte äventyrar nätets prestanda och stabilitet.
Den mobila nätsimulatorn kommer att använda en ACS6080 Power Electronics Grid Simulator (PEGS), en teknik som utvecklats av ABB för att skapa ett artificiellt elnät på plats. Fraunhofer IWES, ett ledande tysklandsbaserat forsknings- och testinstitut som specialiserar sig på teknik för vindkraft och energisystem, kommer att använda systemet för att simulera olika driftsätt för nätet, inklusive felförhållanden, samt för att validera överensstämmelse mot alla standarder.
Den flexibla och modulära strukturen ger nästan obegränsade konfigurationsmöjligheter. Förutom den praktiska testningen kommer den mobila simulatorn att spela en viktig roll inom forskning och utveckling, särskilt när det gäller olika scenarier för framtidens elnät.

"Vi måste se till att elnäten bibehåller fullständig stabilitet och prestanda samtidigt som vi integrerar allt större mängder intermittenta förnybara energikällor som vind- och solkraft", säger Gesa Quistorf, gruppchef för kraftelektronik och nätintegration vid Fraunhofer IWES. "Vår nya mobila nätsimulator kommer att spela en viktig roll för att påskynda det här programmet, eftersom vi kommer att kunna tillhandahålla överensstämmelseprovningar för det ständigt ökande antalet stora havsbaserade turbiner som pressar gränserna av de nuvarande testanläggningarna. Dessutom är den förberedd för testning av lågfrekventa högspänningsapplikationer för järnvägar."
Chris Poynter, divisionschef för ABB, System Drives, tillägger: "Som en del av vår strävan mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp är det viktigt att öka tillgången på utrustning för förnybar energianvändning i elnätet. Vi måste också definiera hur sådan utrustning kan användas på ett så säkert, tillförlitligt och naturligtvis energieffektivt sätt som möjligt - det är här som den mobila nätsimulatorns omfattande testmöjligheter kommer att ge ett enormt mervärde."
När den mobila nätsimulatorn tas i drift 2023 kommer den att vara den största i sitt slag i världen. Den kommer att ha en effekt på upp till 28 MVA och en korttidskapacitet på upp till 80 MVA. För ytterligare flexibilitet kommer den också att kunna fungera som två oberoende enheter på 14 MVA. Förutom PEGS-tekniken kommer den kompletta paketlösning som levereras av ABB att omfatta transformatorer, filter, eHouse-inkapsling, kylutrustning samt kraft- och distributionsutrustning.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
ABB Motion håller världen igång – och sparar energi varje dag. Vi förnyar och flyttar fram gränserna för tekniken för att möjliggöra en framtid med lägre utsläpp för kunder, branscher och samhällen. Med våra digitalt aktiverade enheter, motorer och tjänster får våra kunder och partner bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi erbjuder en kombination av domänexpertis och teknik för att leverera den optimala drivsystems- och motorlösningen för många olika tillämpningar inom alla industrisegment. Tack vare vår globala närvaro finns vi alltid nära för att betjäna våra kunder. Vi bygger vidare på över 130 års samlad erfarenhet inom elektriska drivlinor för att lära oss och bli bättre varje dag.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 april 2022, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.