Melhorar em 20 por cento a eficiência energética até 2020
A actual estratégia de economia de energia da ABB procura aumentar progressivamente a eficiência das nossas operações. O nosso objetivo é alcançar uma redução de 20 por cento da intensidade energética entre 2013 e 2020, medido como horas em mega-watts de energia por milhões de dólares de vendas.
As nossas ações cobrem o consumo direto de combustível o uso de eletricidade e aquecimento para os processos de fabricação e manutenção dos edifícios. Todos os locais são obrigados a desenvolver programas de redução de energia, com os locais onde o consumo de energia é mais intensivo obrigados a realizar auditorias energéticas formais.
Por toda a ABB estão a ser realizados diversos tipos de projectos de poupança de energia, frequentemente conseguimos atingir tanto as metas ambientais como a redução de custos. As atividades de eficiência energética incluem a modernização da iluminação, o melhoramento desistemas de ar comprimido, otimização de sistemas de aquecimento, ventilação e refrigeração de investimento em equipamento mais eficiente, programas de sensibilização ambiental e implementação ou modernização da recuperação de calor nas nossas máquinas e processos, muitas vezes usando tecnologias da própria ABB.
Cada vez mais, o Grupo ABB está a optar por implementar sistemas de gestão de energia certificado com a norma ISO 50001.