As iniciativas locais ajudam a ABB a reduzir as emissões de gases de efeito estufa

Há uma clara evidência de que as emissões de gases de efeito estufa (GEE) estão a influenciar as alterações climáticas globais

A maior contribuição da ABB para a redução das emissões de GEE é feita através dos nossos sistemas, serviços e produtos de energia eficiente e renovável. No entanto, também estamos empenhados em reduzir as emissões de GEE nas nossas atividades.

As principais fontes de emissão direta de GEE por parte da ABB são o combustível utilizado nas nossas atividades, juntamente com as emissões de SF6 durante os processos de fabrico e no manuseamento do gás localmente. As emissões indiretas de GEE provêem da energia comprada e do aquecimento urbano, que compõem cerca de 50% das emissões totais de GEE por parte da ABB.

Internamente, tentamos reduzir as emissões de GEE pelo uso direto de combustíveis, energia comprada e aquecimento urbano. Estabelecemos uma meta de redução da intensidade energética na ABB em 20% até 2020, partindo de uma premissa estabelecida em 2013. Aqui incluímos tanto o uso direto de combustível, o uso de eletricidade e aquecimento para o processo de construção e manutenção de edifícios. Também procuramos uma melhoria contínua na gestão do SF6, deteção de fugas e de armazenamento nas nossas instalações.

Select region / language