As iniciativas locais ajudam a ABB a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa

É cada vez mais evidente que as emissões humanas de gases de efeito estufa (GEE) estão a influenciar as alterações climáticas globais.

A maior contribuição da ABB para a redução das emissões de GEE é feita através de nossos produtos de energia eficiente e renovável, sistemas e serviços. No entanto, também estamos empenhados em reduzir as emissões de GEE nas nossas próprias atividades.

As principais fontes de emissões diretas de GEE da ABB são os combustíveis utilizados nas nossas operações, em conjunto com as emissões de SF6 durante os processos de produção e movimentação de gás no local. Indiretamente (Âmbito 2) as emissões de GEE de eletricidade comprada e aquecimento urbano constituem cerca de 50 por cento do total das emissões de GEE da ABB.

Internamente, o nosso objetivo é reduzir as emissões de GEE provenientes da utilização direta de combustíveis, de energia comprada e aquecimento urbano. Estabelecemos uma meta para reduzir a intensidade energética da ABB em 20 por cento até 2020, a partir de uma linha orientadora de 2013. Isso inclui tanto o consumo de combustível direto e o uso de eletricidade e aquecimento para processos de fabricação e gestão de edifícios. Destaca-se também a melhoria contínua na gestão de SF6 para melhorar o tratamento, detecção de vazamento e procedimentos de armazenamento.

Select region / language