Criação de valor através da otimização da utilização de materiais e minimizando o desperdício

A ABB implementa amplos sistemas de redução de resíduos e iniciativas de reciclagem, trazendo benefícios ambientais e economia de custos para o negócio. Estamos conscientes da importância do uso dos materiais adequados nos nossos processos e produtos, construindo em sustentabilidade sempre que possível.

Aço, cobre, alumínio, petróleo e plásticos compõem a maioria dos nossos produtos. A maior parte destes materiais são recuperados no fim da vida de um produto e nós também desenvolvemos para reciclar, o que significa que a maioria dos produtos pode ser desmontado facilmente e trazem instruções de reciclagem.

Outros materiais, como madeira, papel e cartão provenientes de embalagens, resíduos de óleo e equipamentos eletrônicos representam um problema de geração de resíduos. Estamos continuamente a procurar formas de optimizar a aquisição de materiais recicláveis, bem como reduzir a quantidade de resíduos que têm de ser enviados para eliminação final.

Com os Objetivos de sustentabilidade da 2014 - 2020 comprometemos-nos a reduzir a quantidade de resíduos enviados para eliminação final - tanto perigosos e não perigosos - em 20% até 2020. Para tal vamos comparar a proporção do total de resíduos encaminhados para disposição final com uma linha de base de 2013.

Em todo o mundo, as nossas instalações encarregam-se de inovar, reciclando de maneira a reduzir os resíduos gerados. Muitas das nossas instalações têm realizado analises detalhadas e trabalham com os fornecedores de forma a gerir os resíduos para otimizar as opções de reciclagem. As receitas realizadas a partir de uma variedade de fluxos de resíduos, juntamente com os custos reduzidos de eliminação de resíduos reforçam estes esforços.
Select region / language