Conceptpower DPA 500 关键应用

大型数据中心 — 中型数据中心 — 服务器机房和 IT 应用 — 关键进程保护

模块化 UPS 的优点之一是,它允许使用相同的电源保护概念,在同一产品中,允许不同的负载段和不同的安装地点。与 Conceptpower DPA 500,每个 100 kW 的电源模块是自己的工作。系统功率可以随时调整以适应负载功率,而不需要太大,或者能够预测未来不断增长的电力需求。可以在任何阶段添加更多模块来增加系统容量。

管理电力保护的标准化方法简化了线路和安装,也允许引入统一和标准化的现场服务概念。
在当今不断变化和不可预测的环境中,标准化的好处是显而易见的:更快的实现、灵活性和可拓展性有助于控制资本支出。

对于 UPS 的设计,这意味着进一步细化分散并联架构和更高的功率,从而实现高效、模块化的解决方案。相同的模块可以作为跨越不同大小负载段的各种应用。

这反过来带来了更高的可靠性、更好的风险管理和负担得起但高效的售后服务,因此总体上降低了总拥有成本。

数据中心中的 Conceptpower DPA 500

在数据中心,UPS 的主要任务是保护服务器。UPS功能可以位于服务器的中心位置,也可以位于每一行服务器的旁边,即所谓的“行尾”(见图)。对于大型数据中心,一般采用集中式电源保护概念,对于功率保护需求分散的小型数据中心或大型数据中心,则采用分布式电源保护概念。

由于其真正的模块化和可扩展的架构,Conceptpower DPA 500 完美地适用于集中和分散的“行尾”电源保护。