MODBUS / TCP

Modbus é um protocolo de aplicação aberta Mestre/Escravo que pode ser usado em várias camadas físicas diferentes. Modbus TCP significa que o protocolo Modbus é utilizado em cima da Ethernet TCP/IP. Inversores da ABB atuam como um servidor Modbus TCP. Leitura/escrita comum de códigos únicos e múltiplos de função de registro são suportadas. 

Nossa oferta inclui diferentes adaptadores Fieldbus Modbus TCP, dependendo do tipo de inversor:

  • FENA-01 é compatível com inversores ACS355
  • FENA-11 (uma porta) e FENA-21 (de duas portas) são compatíveis com os inversores ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 e ACS580
  • RETA-01 RETA-02 são compatíveis com os inversores ACS550, ACH550 e ACS800
 

Adapters