ABB Ability™ MOM 仪表盘

仪表盘应用程序允许用户在交互式仪表盘上管理和分析业务关键业绩指标和生产数据。

仪表盘可以涵盖所有ABB Ability™ MOM的应用程序、报表和由ABB Ability™MOM数据服务托管的任何外部数据源的数据。 这确保了用户可以创建关于任意数据的仪表盘,无论是ABB Ability™MOM的应用程序还是其他数据源。 用户只需根据需要创建尽可能多的仪表盘,从而了解运营和业务目标全貌。

使用ABB Ability™MOM仪表盘可轻松地组织管理所有其他ABB Ability™MOM应用程序。 这使用户可以轻松访问其相关的仪表盘,并可以便捷地导航到其他ABB Ability™MOM应用程序,以便在不同的程序中进行更详细的分析。

Analysis

想了解更多产品和服务信息?

优点
工作流程
  • 配置快速:只需几分钟就可以创建一个仪表盘
  • 智能搜索所有ABB Ability™ MOM 应用程序和数据源,轻松找到所需数据
  • 灵活:支持触摸式Windows系统平板电脑
  • 人机交互:支持协作小组在大屏幕前交互讨论,类似ABB协作桌面

通过强大的搜索引擎,用户可以在所有ABB Ability™MOM应用程序中搜索到需要的数据,甚至在几分钟之内就可以创建仪表盘,进行在任意上下文中整合并分析数据。

通过使用仪表盘交互模式,用户可以进一步分析他们的数据。 在交互模式下,用户可以与仪表盘中的数据进行交互,比如对趋势图进行缩放、更改设置。 用户可以在设计和交互模式之间来回切换,不断修改仪表盘并执行分析。 交互模式的另一个特点是可以“时间倒流”。 “时间倒流”功能使用户能够根据需要来回移动时间来查看相对应的数据。 用户可以在选定的时间段内回放不同的场景和查看相应的数据。


仪表盘应用程序在协作桌面中的应用

团队的协作是否顺畅是团队产出最大化的关键。 ABB独特的协作桌面提供了一个直观、友好的用户环境,多个用户可以同时分享他们的知识和想法。 仪表盘应用程序旨在支持在协作桌面上工作的团队。 大屏幕结合仪表板应用程序的独特功能,可以让您对公司运营情况有全面的了解

外部渠道

Loading documents
Select region / language