Emax 2
Kit de Retrofit pour Emax et New Emax

Avec les kits d'adaptation Emax 2, ABB Low Voltage Breakers élargit son offre de produits et donne aux clients la possibilité de profiter immédiatement des avantages du disjoncteur Emax 2.

Le remplacement de l'Emax 2 dans l'appareillage de commutation permet d'améliorer les performances et les capacités, ainsi que d'augmenter le cycle de vie et la sécurité du disjoncteur. Les caractéristiques comprennent

  • Hautes performances mécaniques : un nouveau mécanisme de fonctionnement prolonge la durée de vie mécanique du disjoncteur 
  • Nouvelle gamme d'accessoires pour une installation et un fonctionnement sûrs et faciles 
  • Nouveaux déclencheurs pour le contrôle de la distribution d'électricité, la protection des générateurs et le délestage 
  • Unités de déclenchement avec la possibilité de fournir une indication de l'entretien nécessaire, selon les intervalles d'entretien prescrits par le manuel 
  • Mise en œuvre facultative de services avancés de surveillance et de diagnostic locaux et à distance.

 

RF-Kit_390x390

Grâce aux nouveaux kits d'adaptation, il n'a jamais été aussi facile de passer à l'Emax 2.

Le choix des kits de Retrofit pour Emax 2 présente de nombreux avantages, tant pour les installations existantes que pour les nouvelles installations de tableaux de distribution :

  • Flexibilité totale à 100 % : il n'est pas nécessaire de recertifier le système car les rétrofits Emax 2 s'adaptent à la substitution d'appareils telle que définie dans les normes CEI 
  • Pas de coûts de développement supplémentaires : il n'est pas nécessaire de redessiner l'ensemble du tableau de distribution car la menuiserie est la même Emax/New Emax. Seule une porte de cabine dédiée est nécessaire 
  • Facilité d'installation : les clients peuvent installer eux-mêmes les pièces de rechange rapidement et facilement 
  • Augmentation de la disponibilité des produits et des pièces détachées 
  • Réduction des stocks et des pièces détachées grâce à la standardisation de l'Emax 2 avec des kits d'adaptation comme seule solution.

Accueillir l'évolution.

Les disjoncteurs Emax 2 sont la référence incontestée en matière de protection des disjoncteurs à air, mais leurs avantages ne s'étendent pas uniquement aux nouvelles conceptions d'appareillage. En introduisant un Emax 2 dans un système existant ou préconçu à l'aide d'un kit d'adaptation, l'appareillage de commutation peut être transformé non seulement pour répondre aux performances et aux caractéristiques pour lesquelles il a été conçu, mais aussi pour offrir des avantages plus importants que ce qui avait été imaginé.


Contrôle accru
Contrôle de la charge :
La fonction Power Controller d'Emax 2 est capable de contrôler une liste de charge en utilisant la puissance moyenne absorbée sur une période de temps. Cela lui permet de maintenir la limite de puissance maximale spécifiée par l'utilisateur, d'où une efficacité accrue et des économies sur les factures d'électricité.

Analyse de la qualité de l'énergie :
L'analyseur de réseau d'Emax 2 analyse la qualité de l'énergie, conformément aux normes EN 50160 et IEC 6100-4 30, afin de prévenir les dysfonctionnements et d'augmenter l'efficacité de l'installation et la durée de vie des appareils sans utiliser de systèmes supplémentaires.

Plus connecté
Intégration de la communication directe :
Emax 2 peut être équipé de plusieurs modules de communication de type cartouche. Les modules permettent une intégration directe dans les systèmes d'automatisation et de gestion de l'énergie par le biais des sept protocoles mondiaux les plus courants, y compris la norme IEC 61850 pour la création de réseaux intelligents.

Amélioration des performances
Mesure précise :
La tolérance de mesure d'Emax 2 à 1% de la valeur réelle du courant, à 0,5% de la tension et à 2% de la puissance et des énergies permet au disjoncteur de servir d'appareil de mesure dans l'appareillage de commutation. Les mesures peuvent être lues directement sur l'écran du calculateur, ce qui évite d'avoir recours à des dispositifs supplémentaires.

Plus facile et plus sûr
Une navigation claire et facile :
Emax 2 est le premier disjoncteur à offrir de grands écrans tactiles en couleur. Ils permettent d'accéder rapidement et facilement aux informations et aux possibilités de réglage, ce qui est inestimable en cas de panne ou d'urgence. En outre, ils peuvent être lus et utilisés directement, sans nécessiter d'unité IHM, et sont disponibles en dix langues.

Amélioration des berceaux :
Des rails de guidage dédiés simplifient le mouvement et permettent un positionnement correct, verrouillé et clairement identifiable. Les rails s'étendent à l'extérieur de la partie fixe afin que la partie mobile puisse être facilement insérée. En outre, les volets de la partie fixe peuvent être verrouillés par l'avant, sans accès par l'intérieur de la partie fixe. Ces caractéristiques permettent une installation et un entretien faciles et sûrs.

Câblage sans outil :
Les boîtes à bornes Emax 2 utilisent la technologie de la pince à ressort qui facilite le câblage et ne nécessite aucun outil.

Maintenance proactive :
Un signal d'entretien est inclus dans chaque déclencheur et permet de savoir si le disjoncteur doit faire l'objet d'un entretien de routine. Cette fonction agit comme un frein et peut contribuer à éviter des incidents ou des arrêts et à prolonger la durée de vie de l'équipement.

Support après-vente avancé
ABB Service est plus qu'un service, c'est une usine mondiale à votre entière disposition. L'équipe ABB Service est prête à répondre à tous les besoins liés à l'intégration d'Emax 2 dans les tableaux de distribution et l'appareillage, y compris :
  • Mise en œuvre de services avancés de surveillance et de diagnostic locaux et à distance (LEAP, My Remote Care, etc.) 
  • Nouvelles pièces de rechange disponibles à long terme 
  • Les accords de soutien à la clientèle de Power Care pour aider dans toutes les situations, en fonction des besoins réels 
  • Développement de kits d'adaptation Emax 2 pour le remplacement de produits non-ABB.

Les kits contiennent des bornes dédiées, tant pour la partie fixe des disjoncteurs débrochables sur chariot que pour les disjoncteurs fixes. Les extrémités de ces bornes spéciales ont les mêmes dimensions et points de fixation que les bornes Emax et New Emax, afin de se connecter rapidement et facilement aux barres conductrices existantes. Les bornes sont livrées avec les disjoncteurs fixes en commandant le disjoncteur fixe standard plus un code de borne d'adaptation et sur les parties fixes des disjoncteurs débrochables sur chariot en commandant un code de berceau d'adaptation.

Sostituzione_390x390

Outils et soutien

Produits apparentés

Select region / language