Wanderson Pires da Silva

Jubilandos ABB 2025 | 30 anos

 

 

Nunca é tarde para começar

Wanderson Pires da Silva, ou Roni, como é conhecido entre parentes e amigos, comemora 30 anos de empresa. Gerente de Qualidade e Engenharia, ele relembra a chegada à cidade grande, os aprendizados e celebra cada conquista. 

Natural de Buenópolis, cidade no interior de Minas Gerais, Roni chegou à Belo Horizonte, em 1995, aos 18 anos, acompanhado da irmã e de um conselho do pai. “Ele nos aconselhou a ir para a capital para estudarmos porque, só assim, teríamos um futuro melhor do que o dele”, conta.

Assim que chegaram à cidade grande, a intenção dos irmãos em seguir a recomendação do pai se desfez devido aos poucos recursos que traziam. “Meu pai nos deu o dinheiro que ele dispunha na época, mas era suficiente para nos mantermos por pouco tempo. Então, decidimos trabalhar e depois voltar ao plano de nos dedicar aos estudos”, relembra.

Com o ensino fundamental concluído na cidadezinha natal, a irmã de Roni encontrou oportunidade no comércio, enquanto ele, sem imaginar, daria os primeiros passos em direção à trajetória de três décadas na empresa. “Eu tive muita sorte de começar como efetivo em uma vaga de Operador de Máquina na unidade da GE em Contagem. Falo em sorte porque foi justamente nessa época que houve uma crise, a fábrica entrou em férias coletivas e demitiu 20% do efetivo. Eu tinha apenas duas semanas de trabalho, mas não fui dispensado e acabei seguindo carreira.”

Preço alto

Nos primeiros anos de empresa, Roni atuou na submontagem e na calibração da antiga linha TQD, na montagem de disjuntores industriais e na linha MPACT/Entelliguard de disjuntores de grande porte, revelando ter mais do que sorte. Determinação, dedicação e bom desempenho garantiam avaliações positivas da chefia que o orientava a estudar para ter melhores oportunidades na empresa. “Mas eu estava na fase do menino que vem do interior e tem o sonho de comprar um carro e ter uma namorada. E aí, quando eu consegui, o tempo e o dinheiro eram só pra isso. Não me arrependo, mas eu sei que poderia ter aproveitado melhor esses anos para me qualificar e, depois, não pagar um preço alto correndo atrás”.

Em 2006, já casado, Roni se tornaria pai do primeiro de seus três filhos. “Me deu aquele choque: como vou sustentar uma família?” Então, aos 27 anos, ele se viu dividido entre trabalho, estudo e família. “Como a área de Elétrica tinha despertado meu interesse, decidi cursar Eletrotécnica. Assim que me formei, fui promovido a Técnico de Produtos, responsável pela montagem dos disjuntores e pelo suporte aos clientes. Mas chegou um momento que meu superior me disse que dali em diante eu só teria novas oportunidades se fizesse uma faculdade”, conta. Com incentivo de colegas e da liderança da empresa, em 2012, Roni entrou para a faculdade de Engenharia Elétrica. Com dois anos de curso, passou a Analista na área de Engenharia e deixou definitivamente a área produtiva.

Em evolução

A graduação, em 2017, resultou na promoção a Engenheiro de Processo, com atuação também no campo. “Nesse período, a empresa já passava pela transição de GE para ABB. Fui convidado a integrar o time de Service da ABB em São Paulo, mas declinei. Até que, em 2020, fui promovido a Gerente de Qualidade e Engenharia, posição que ocupo atualmente”. 

Roni relembra que adiar sua qualificação gerou desafios importantes. “Conciliar as viagens a trabalho com a faculdade exigiu muito foco e disciplina. Foi um período intenso, com momentos difíceis, mas que me proporcionou amadurecimento e crescimento pessoal”.

Hoje, ele colhe os frutos desses anos tão intensos e segue motivado a aprender cada vez mais para contribuir na empresa e ser exemplo na sua família. “Me vejo em evolução pessoal e profissional. Reconheço minhas conquistas, mas entendo que sempre há espaço para melhorar e aprender”.

Para quem chega à empresa, Roni é direto: “Nunca é tarde para começar. Dê um passo de cada vez. Evoluir exige paciência, foco e vontade de melhorar sempre”. Por fim, realizado com a trajetória que construiu até aqui, Roni garante que a motivação para aprender permanece mais firme do que nunca: “É  preciso fazer a nossa parte. Afinal, o sucesso é consequência do esforço”.

Comente essa e outras histórias junto conosco em nossas mídias sociais!

Conheça outros Jubilandos ABB

Select region / language