Como eu reporto uma suspeita de violação?

A Linha Direta de Ética nos Negócios da ABB foi introduzida em 2006 com o objetivo de fornecer um meio para informar suspeitas de violações do Código de Conduta ou leis aplicáveis.

reporting-process_16-9-M

O que pode ser comunicado?


Todas as violações ao Código de Conduta devem ser comunicadas, incluindo, mas não limitado a:
  • Questões de ética e conformidade, fraude, improbidade, corrupção, questões financeiras, conflitos de interesse, informações privilegiadas ou regulamentação antitruste, roubo, apropriação indébita.
  • As relações com os funcionários e questões de recursos humanos, tais como assédio, discriminação, conduta inadequada no local de trabalho, questões de imigração.
  • Prevenção de perdas e proteção de ativos.
  • Violência no local de trabalho, abuso de álcool/droga.
  • Meio ambiente, saúde e segurança, tais como violações a segurança e saúde ocupacional.

Que tipo de informação preciso fornecer?


O Escritório de Integridade encoraja fortemente os relatores a fornecerem seus detalhes de contato ou endereço de e-mail de modo que o contato possa ser mantido durante a investigação. De qualquer forma, os relatos podem ser anônimos.

A ABB irá tomar todas as medidas razoáveis para garantir a confidencialidade durante o processo de comunicação de forma que as pessoas que preenchem relatório não temam que sua identidade ou o problema seja indevidamente divulgado ou usado. Reclamações feitas de boa-fé não irão expôr o relator a sanções. No entanto, o fornecimento deliberado de informações falsas ou enganosas não será tolerado pela ABB e poderá levar a sanções.

Ao fazer seu relatório, esteja ciente que as informações por você fornecidas ou as alegações que você faz podem resultar em decisões que afetam os trabalhadores da ABB e terceiros envolvidos. Por isso, pedimos que você nos forneça apenas informações precisas.

Também pedimos que você forneça todos os fatos relevantes, datas, pessoas, detalhes e explicações que possam ajudar o escritório de integridade da ABB em sua investigação. As comunicações que não puderem ser fundamentadas, não terão prosseguimento ou revisão.
Select region / language