Press release 2019-03-07 ABB lança drive ACS6080 para controle de motor de alto desempenho Novo inversor de frequência ACS6080 totalmente compatível da ABB proporciona precisão, confiabilidade e segurança para os processos exigentes da indústria
Artigo 2018-11-20 ABB irá garantir confiabilidade para o terceiro maior produtor de açúcar do mundo As tecnologias que possuem como base o ABB Ability™ são ingredientes-chave na nova usina de açúcar greenfield e usina de biomassa do Mitr Phol Group na Tailândia O Mitr Phol Group é o terceiro maior produtor de açúcar do mundo e atualmente opera seis usinas de açúcar na Tailândia. Eles planejam construir cinco novas usinas de açúcar e uma usina de biomassa até 2021 como parte de esforços do
Press release 2017-07-06 Motor ABB estabelece recorde mundial em eficiência energética e economiza meio milhão de dólares A ABB, líder pioneira em tecnologia, consegue quase 100% de eficiência energética com motor síncrono. Os testes realizados em um motor ABB síncrono de seis polos e 44 megawatts pouco antes da entrega mostraram uma eficiência 0,25% maior do que os 98,8% estipulados no contrato. O resultado foi o recorde mundial em eficiência de motor elétrico. Esse aumento da eficiência poderia economizar cerca de
Press release 2016-10-05 Propulsores eletrônicos da ABB melhoram desempenho do sistema de posicionamento dinâmico de navios de abastecimento em alto mar Conjunto de motor e drive da ABB é especialmente adequado para o rigoroso ambiente marítimo
Press release 2016-06-10 ABB inaugura laboratório de testes de inversores e motores Nova instalação permite que os clientes testem seus próprios motores com inversores (VSDs), com a verificação de seu impacto no desempenho e no consumo de energia
Press release 2016-04-26 Os motores da ABB informam quando é a hora de uma manutenção Uma nova solução inteligente de monitoramento por condição da ABB pode reduzir tempos de parada de motores de baixa tensão em até 70% e aumentar sua vida útil em até 30%.
Press release 2016-03-11 Nova tecnologia da ABB para motores reduz o consumo de energia, a manutenção e a emissão de ruídos Tecnologia de motor síncrono de relutância beneficia aplicações de torque constante