Zurique, Suíça, abril de 2016 - Até agora, o monitoramento e a manutenção preventiva de motores de baixa tensão podem ser demorados e onerosos. A nova tecnologia da ABB transforma motores simples em máquinas inteligentes que informam quando eles precisam de manutenção. Sensores inteligentes são conectados diretamente à caixa de de alimentação do motor e informações em relação aos parâmetros operacionais e condições por meio de transmissão sem fio.
A tecnologia inovadora deste sensor oferece aos operadores de plantas não somente um enorme potencial de economia em manutenção e reparo, como também simplificará a utilização da Internet das Coisas, Serviços e Pessoas (IoTSP) * para milhões de motores. A IoTSP é o conceito da ABB para permitir aos seus clientes a exploração das oportunidades de digitalização. Com a nova solução, pequenas e médias empresas também podem se beneficiar das vantagens oferecidas pela IoTSP.
O sensor inteligente fornece informações sobre parâmetros operacionais e condições, tais como vibração, temperatura ou sobrecarga e calcula o consumo de energia. Os dados são analisados por um programa de software especialmente desenvolvido e depois são fornecidos para o operador da instalação sob a forma de gráficos para o planejamento de manutenção, permitindo assim reduções de tempo de parada de até 70%. Ao mesmo tempo, a vida útil dos motores pode ser prolongada em 30% e o consumo de energia reduzido em até 10%, de modo que o investimento nesta forma inovadora de monitoramento de condições é recuperado em menos de um ano.
"Esta solução inovadora faz do monitoramento por condições o novo padrão para motores de baixa tensão", diz Pekka Tiitinen, Presidente da divisão Discrete Automation and Motion da ABB. "Programas otimizados de manutenção preventiva e preditiva ajudam a reduzir muito os custos de manutenção corretiva. Paradas não programadas são reduzidas consideravelmente ou são completamente eliminadas. Maior disponibilidade aumenta significativamente a produtividade dos nossos clientes".
Esta solução inovadora não se restringe a novos motores feitos pela ABB. Os sensores podem ser instalados em fábricas ou adaptados em poucos minutos nos motores de baixa tensão que já estão em operação.
A segurança cibernética é garantida em todos os momentos com a nova tecnologia de sensor da ABB. O sensor não é conectado ao motor por energia, de modo que terceiros não autorizados não podem acessar o motor por este meio. Os sensores inteligentes sem fios transmitem os dados por meio de protocolos de criptografia para um servidor seguro onde são analisados usando algoritmos especiais. A implementação do servidor baseada em nuvem cumpre todas as especificações rigorosas da ABB para a segurança cibernética. Os dados são armazenados em nuvem de forma criptografada. O portal do cliente com base em Internet também usa um protocolo de acesso baseado em função para tornar os dados acessíveis de forma segura.
*Internet das Coisas, Serviços e Pessoas
Por mais de uma década, a ABB tem melhorado os seus sistemas de controle, soluções de comunicação, sensores e software para torná-los compatíveis com a Internet das Coisas, Serviços e Pessoas. Estas tecnologias permitem que os clientes dos setores industriais, concessionárias de serviços e infraestrutura analisem seus dados de forma mais inteligente e, assim, otimizem a gestão operacional e ao mesmo tempo aumentem a produtividade e flexibilidade. O produto apresentado nesta matéria, mais uma vez amplia a gama de produtos oferecida pela ABB neste campo. http://www.abb.com/iotsp
Sobre a ABB
A ABB (www.abb.com.br) é líder em tecnologias de energia e automação que possibilitam aos clientes da indústria, concessionárias de serviços, de infraestrutura e transporte a melhora de seu desempenho ao mesmo tempo em que reduzem o impacto ambiental. O Grupo ABB opera em cerca de 100 países, emprega em torno de 135.000 funcionários e mantém compromisso com os mais altos padrões de integridade em qualquer lugar em que faz negócios.