楼宇中的照明系统、办公设备和建筑服务设备,比如HVAC、电梯、UPS系统等,会导致各种电网质量问题。
这些负载会产生谐波或“电气污染”。如果电气系统中的谐波水平过高,则会导致负载故障或不稳定行为,系统损耗增加,以及安装的保护设备过载和可能的跳闸。这也可能导致不符合电力企业的谐波规定。
在建筑应用中,大量负载使用单相连接。这种连接从电源中吸取不平衡电流并在系统中产生电压不平衡。这会增加系统的损耗,并导致设备的使用寿命缩短甚至故障。所有这些会最终导致更高的建筑物运行成本。
最后,在特定应用中,建筑负载的功率因数可以是电感性和电容性,因此需要能够处理这两种情况的补偿设备。我们的解决方案在设计阶段就被融入系统中。
通过与ABB合作,客户获得了丰富的分析经验、设计和工程技能,可成功解决电力质量问题。ABB是完整的电力质量产品组合的一站式商店。它由全球服务机构提供支持,可以在当地精确地运作。
主要优势
- 无需电气系统即可实现无故障运行,减少停机时间,从而获得更好的使用体验
- 符合法规
- 可降低运行成本和二氧化碳排放量