Systeme und Paketlösungen

1183x353Medium-ABB_TRIEMLI_KEY_4323_ret

Mit weit über 100’000 Produkten im Portfolio ist ABB zweifellos ein sehr grosser Konzern. Auch wenn diese Vielfalt manchmal schwer zu überblicken ist, hat sie dennoch einen grossen Reiz, denn es lassen sich daraus vielfältige und umfassende Pakete schnüren und Systeme zusammensetzen.

Beispiel: Ein neues Krankenhaus soll gebaut werden. Dazu werden ein Mittelspannungsanschluss, Transformatoren, Niederspannungsverteilungen, Netzersatzanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Unterverteilungen, Elektrizitätszähler, Verteilerkästen, Schalter und Steckdosen sowie eine umfassende Gebäudeautomation benötigt. Ausserdem sollen Solarkollektoren auf dem Dach und elektrische Ladestationen auf dem Parkplatz installiert und angebunden werden. ABB bietet alle der aufgezählten Lösungen an – und noch viel mehr.

Im Stadtspital Triemli in Zürich wurden eine ganze Reihe dieser Lösungen eindrucksvoll umgesetzt. Sodass dort jetzt mit einer sicheren und dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Stromversorgung Patienten behandelt werden können.

Wenn Sie ebenfalls ein Projekt realisieren möchten - ob gross oder klein - sprechen Sie uns an. Wir helfen gerne bei der Planung Ihrer Stromversorgung.

infographic_20181212_white-01
Select region / language