Freelance und Petro-Hunt modernisieren Gasaufbereitungsanlage

Freelance-Petrohunt

Aufgrund veralteter Systeme und eines verstärkten Wunsches nach genauerer Steuerung müssen viele Anlagen, die vor dem Ende der 1970er gebaut wurden, ihre Automatisierungssysteme modernisieren.


Der Wechsel zu Freelance verlief unserer Meinung nach ausgesprochen reibungslos. Das Produkt und der Support waren bemerkenswert. Wir haben nun völlig neue Einblicke in unsere Anlage. Mit dem ABB System sind wir äußerst zufrieden." – Tim Dukart, Verantwortlicher für Instrumentierung und Steuerung bei Petro-Hunt



Gasaufbereitungsanlagen, die vor den 1970er Jahren entstanden, wurden mit pneumatischen Steuerungen für die Prozessautomatisierung entworfen und gebaut, bei denen mehrere Kilometer an Leitungen Steuerungssignale übermitteln. Die Weiterentwicklung von pneumatischen zu analogen und schließlich digitalen Anlagensteuerungen hat dazu geführt, dass bei vielen älteren Anlagen die Ausrüstungsautomatisierung rückständig ist.

Gasaufbereitungsanlage Little Knife

Petro-Hunt ist Eigentümer und Betreiber der Gasaufbereitungsanlage Little Knife westlich von Killdeer in North Dakota, USA. Die Anlage dient der Verarbeitung und Aufbereitung von Begleitgas, das aus dem von Petro-Hunt betriebenen Little-Knife-Ölfeld in den Countys McKenzie, Billings und Dunn in North Dakota stammt. Neben der Aufbereitung von Gas aus den Little-Knife-Bohrungen werden in der Anlage auch Produkte von Dritten verarbeitet und aufbereitet, die Öl- und Gasbohrungen in den umliegenden Gebieten des Williston Basin vornehmen.

Der Wechsel zu Freelance verlief unserer Meinung nach ausgesprochen reibungslos. Das Produkt und der Support waren bemerkenswert. Wir haben nun völlig neue Einblicke in unsere Anlage. Mit dem ABB System sind wir äußerst zufrieden.
– Tim Dukart, Verantwortlicher für Instrumentierung und Steuerung bei Petro-Hunt 


"Das Leitsystem Freelance ermöglicht es dem Anlagenpersonal, schnell die Kontrolle über das PLS zu übernehmen, um nach der Erstinbetriebnahme Änderungen und weitere Verbesserungen vorzunehmen. – Dan Blanchard, Leitsystemexperte, Winn-Marion Inc.


Die Anlage kann am Tag 906.000 Kubikmeter süßes oder saures Gas verarbeiten. Mit der modernen Ausrüstung der Anlage werden Endprodukte für den Verkauf produziert, z. B. Butan, Ethan, Propan, Naturbenzin, Y-grade-NGLs, elementarer Schwefel und süßes Methangas. Bei der Ausarbeitung einer Lösung für die Anlage mussten zahlreiche Herausforderungen bewältigt werden. Aufgrund kritischer Applikationen in der Anlage erfolgten die Projektdurchführung und der E/A-Wechsel ohne Ausfallzeit. Kritische Elemente des Alarmmanagements mussten sorgfältig berücksichtigt werden. Für das Projekt waren Grafikdesignleistungen von Ingenieuren erforderlich, die Vorlagen und Regelkreise entwarfen.

Die Inbetriebnahme war angesichts des abgelegenen Standorts und des straffen Zeitplans eine Herausforderung. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg des Projekts bestand darin, Petro-Hunt auf einen reibungslosen Übergang zum neuen System vorzubereiten.

Winn-Marion

Das Projekt wurde vom Systemintegrator und ABB Partner Winn-Marion durchgeführt. Neben dem Hauptsitz in Denver, Colorado, verfügt Winn-Marion mittlerweile über Niederlassungen in North Dakota, Pennsylvania, Utah, Arizona, New Mexico, Montana und Wyoming. Das Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern unterstützt Kunden in der Rocky-Mountains-Region in den Vereinigten Staaten, die für den Industrie- und Halbleiterprozessmarkt tätig sind.

Das Leitsystem Freelance ermöglicht es dem Anlagenpersonal, schnell die Kontrolle über das PLS zu übernehmen, um nach der Erstinbetriebnahme Änderungen und weitere Verbesserungen vorzunehmen.
– Dan Blanchard, Leitsystemexperte



Das Leitsystem Freelance von ABB war die perfekte Lösung für diese Art der Anlagen-Modernisierung, da es alle technischen Anforderungen problemlos erfüllte. Das in gefährdeten Bereichen installierte S900 I/O System hob Freelance von den Angeboten der Wettbewerber ab und ermöglichte dem Kunden erhebliche Einsparungen bei den Installationskosten. – Tim Bradley, Vizepräsident Vertrieb, Winn-Marion Barber, LLC



Das zunächst kleine Projekt wurde im Laufe der Zeit immer umfangreicher. Petro-Hunt suchte zuerst nach SPS-Angeboten, bemerkte aber schnell, dass noch mehr benötigt wurde. Das Projekt erforderte ein redundantes System mit vollständiger Eigentümerschaft.

Lösung

Die Lösung war Freelance von ABB. Das vorgeschlagene System bestand aus 275 Monitoring-E/As, 57 Regelkreisen, brandneuer ABB Instrumentierung, insgesamt 580 E/As, 5 Remote-Knoten und 2 S900 I/O Knoten. Winn-Marion erhielt den Auftrag aufgrund seines guten Kundenservice, des umfassenden werkseitigen Supports und des attraktiven Paketpreises.

Das Leitsystem Freelance von ABB war die perfekte Lösung für diese Art der Anlagenmodernisierung, da es alle technischen Anforderungen problemlos erfüllte. Das in gefährdeten Bereichen installierte S900 I/O System hob Freelance von den Angeboten der Wettbewerber ab und ermöglichte dem Kunden erhebliche Einsparungen bei den Installationskosten.
– Tim Bradley, Vizepräsident Vertrieb, Winn-Marion Barber, LLC

Freelance ist ein modernes Prozessleitsystem, das eine ganze Reihe überragender Vorteile bietet. Freelance entsprach den Anforderungen für eine wirtschaftliche Modernisierung und Optimierung. Implementierung, Engineering, Instandhaltung, Erweiterung, Inbetriebnahme und der Umgang mit Problemen in gefährdeten Bereichen waren mit Freelance einfacher als mit anderen Lösungen. Außerdem verfügt das System über bessere Redundanz, Alarmbehandlung und Geräteintegration.

Trotz des straffen Projektzeitplans konnte Winn-Marion mit der Hilfe von Petro-Hunt das Projekt rechtzeitig abschließen. Da Freelance benutzerfreundlich ist, wurden die Mitarbeiter von Petro-Hunt geschult und können das System nun selbst instandhalten. Durch eine bessere Steuerung wurde der Betrieb deutlich optimiert. Nach anfänglicher Zurückhaltung haben die Bediener das neue System mittlerweile akzeptiert, und der Verantwortliche für Instrumentierung und elektrische Systeme hat die vollständige Eigentümerschaft übernommen. Das Instandhaltungsteam ist sehr erfreut darüber, dass die Fälle, in denen sie nachts um 2 Uhr zur Anlage gerufen wurden, der Vergangenheit angehören. Auch der Anlagenmanager ist mit dem neuen System sehr zufrieden: Er weiß, dass es bei seinem Team in guten Händen ist, und die Kapitalrendite ist deutlich spürbar.
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language