Hochleistungsfähige Grafiken für ABB Ability™ System 800xA

Die bestmögliche Bedienerschnittstelle bereitzustellen, kann eine Herausforderung sein. Mit einer Reaktion darauf zu warten bis ein Alarm ausgelöst wird, ist keine Lösung. Hochleistungsfähige Grafiken für ABB Ability System 800xA bieten intuitive Grafiklösungen und verbesserte Situationswahrnehmung für eine schnelle Prozessbearbeitung.

Wie versorgt man Bediener mit allen benötigten Informationen, um rechtzeitige Entscheidungen zu treffen und schließt gleichzeitig Informationen aus, die sie nicht benötigen?

Viele der Grafiken, die auf vorhandenen Benutzeroberflächen angezeigt werden, sind ineffizient und unsicher, denn der Bediener muss auf einen Vorfall warten, ehe er reagieren kann. Systeme sollten den Bediener grafisch führen, bevor ein Alarm ausgelöst wird oder eine andere Abweichung auftritt, denn es ist einfacher, auf Ereignisse zu reagieren, die in einer grafischen Übersicht angezeigt werden, als eine Liste zu lesen.

System 800xA bietet die Möglichkeit, die grafische Leistung nach bestimmten Prinzipien anzupassen und so für effiziente und sichere Prozesse zu sorgen. Der Bediener kann zwischen normalen und hochleistungsfähigen Frafiken wählen.

Grafiken werden immer intuitiver und der Trend geht zur Reduzierung von Elementen und Farben anstelle von überladenen Ansichten, was zu einem wesentlich reibungsloserem Ablauf der Prozesse führt.


Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Klassische und hochleistungsfähige Anzeige für Grafikelemente

Mit ABB Ability System 800xA hat der Benutzer standardmäßig die Möglichkeit, Grafikelemente oder Bildbausteine in einer klassischen oder Hochleistungsanzeige darzustellen. High Performance HMI erweitert in vielerlei Hinsicht die Fähigkeiten der herkömmlichen Mensch-Maschine-Schnittstellen von Prozessleitsystemen. Sie mindert die Risiken menschlicher Fehler und verringert bedienerrelevante Vorfälle durch Verbesserung der Situationswahrnehmung und der Behandlung ungewöhnlicher Zustände. 

Mit High Performance HMI können Bediener bessere Entscheidungen treffen und somit für maximale Sicherheit und längere Prozessbetriebszeiten sorgen. Einige der Hauptfaktoren für die Verbesserung der klassischen Mensch-Maschine-Schnittstelle sind bewusst eingesetzte Farbdefinitionen, maximale Transparenz ungewöhnlicher Situationen und verringerte Komplexität. Eine neue Art von Alarmanzeigen kann mithilfe von Bildbausteinen und in Form von Grafikelementen verwendet werden. 

Feature Pack 4 ermöglicht dem Bediener, hochleistungsfähige Grafikelemente, Alarm-Hilfe, Web-Berichte und die Mobilitätsanleitung für 800xA zu verwenden. 


Mustererkennung für bessere visuelle Überwachung

Die Branche verfügt über gutes Wissen zur Verbesserung der grafischen Darstellung, und neueste bewährte Verfahren erlauben dem Bediener, ein von ihm im System definiertes Ziel zu überwachen. Muster zu erkennen ist effizienter als Zahlen. Die Mustererkennung schließt Abweichungsbalken und Trends ein und erlaubt dem Bediener so, einen stabilen Zustand anhand großer Datenmengen zu bestätigen.

Die richtigen Informationen am richtigen Ort zur richtigen Zeit

Grafische Verbesserungen

- Kopieren von Ausdrücken oder Teilen zur Wiederverwendung von Grafikbausteinen
- Suchen und Ersetzen von Verweisen zur Wiederverwendung von Anzeigen
- Lösungsbibliothek zur Verbesserung der technischen Effizienz
- Unterstützung der aktuellen Factory Symbol Library

Integrierte Trends

Eine bewährte Verfahrensweis ist die Verwendung integrierter Trends für Schlüsselparameter. Ein Hochleistungstrend kann zur Anzeige historischer Daten in grafischer Form verwendet werden. Dadurch wird die Aufmerksamkeit effektiv auf Unregelmäßigkeiten und Abweichungen gelenkt.

Navigation mit Registerkarten

Die Navigation mithilfe von Registerkarten erlaubt schnellen und direkten Zugriff auf primäre Anzeigen sowie Zugriff auf sekundäre und zugehörige Anzeigen per Tastendruck, wodurch die Situationswahrnehmung und die Fähigkeit der Reaktion auf Alarme und Ereignisse verbessert wird.

Weitere Beispiele

Der von ABB verfolgte Ansatz zur Bereitstellung einer hochleistungsfähigen Mensch-Maschine-Schnittstelle schließt eine Reihe von Technologien und branchenweit bewährte Verfahren ein, die in der Betriebsumgebung von System 800xA implementiert sind. Alle haben zum Ziel, die Situationswahrnehmung und die richtige und effiziente Reaktion der Bediener auf ungewöhnliche Zustände zu verbessern.

Vermeiden Sie Konfusion: Als Faustregel empfiehlt sich das Konfigurieren bestimmter Grafikelemente, damit Prozesse effizient abgewickelt werden können. Vermeiden Sie widersprüchliche Farben: Rot, eine Farbe, die Gefahr signalisiert, sollte für Alarme und nicht für Diagramme oder Analysen verwendet werden.

Unser Angebot

Capture-graphics-new
Process Graphics

Übersichtliche und klare Prozessübersicht für Bediener. Die aktuelle Version schließt Process Graphics 2 ein.

engineering-builder
Graphics Builder

Auf wahren Vektoren basierter Ausdruckseditor mit umfassender vordefinierter Grafiksymbol-Bibliothek.

Capture-graphics-new
Bibliotheken

Umfassende Symbolbibliothek

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language