ABB Ability™ System 800xA – integrierte Sicherheit

System 800xA bietet eine Vielzahl eingebetteter Mechanismen zum Umgang mit Cybersicherheitsrisiken. Einige sind im Folgenden aufgeführt.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Die Benutzerauthentifizierung in System 800xA basiert auf der Windows-Authentifizierung über Active Directory oder Workgroups. Die Benutzerzugriffskontrolle beruht auf Benutzer, Rolle und Standort und kann auf Objekt- und Attributebene erfolgen. So kann kontrolliert werden, welcher Benutzer von welchem Standort aus welche Aktionen mit welchem Objekt ausführen darf.

Mit der Log-Over-Funktion können Sie schnell zwischen Benutzern in der Bedienerumgebung umschalten, vor allem, um einem Benutzer mit mehr Rechten als dem angemeldeten Benutzer vorübergehend Zugriff zu gewähren. Auf diese Weise können die Zugriffsrechte für den regulären Bediener auf die notwendigen Funktionen beschränkt werden, während gleichzeitig der vorübergehende Zugriff durch Benutzer mit mehr Rechten problemlos möglich ist.

IPsec

Internet Protocol Security (IPsec) ist eine Protokoll-Suite, mit der die IP-Kommunikation (Internet Protocol) gesichert wird, indem jedes IP-Paket einer Kommunikationssitzung authentifiziert und verschlüsselt wird. Das IPsec Configuration Tool unterstützt die Konfiguration von IPsec, um die Kommunikation zwischen Clients und Servern zu schützen, die Mitglieder der Active-Directory-Domain in System 800xA sind. Es bietet außerdem die Möglichkeit, Systemknoten die Kommunikation ohne IPsec mit explizit definierten Knoten zu erlauben, die IPsec nicht unterstützen.

Sicherung und Wiederherstellung

Größere Verluste durch Zwischenfälle können durch effiziente Disaster-Recovery-Maßnahmen vermieden werden. Über die Systemadministrationsfunktionen lassen sich vollständige und Teilsicherungen durchführen, die dann zu Wiederherstellungszwecken bereitstehen.

Systemkonfiguration und -wartung

ABB Projekte werden nach strengen Sicherheitsrichtlinien für das Engineering und die Inbetriebnahme durchgeführt. Wartungsarbeiten von ABB erfolgen ebenfalls nach strikten Vorgaben. Die Richtlinien wurden auf der Grundlage von Best Practices, Normen und Rahmenkonzepten entwickelt. Im Folgenden sind einige der abgedeckten Bereiche aufgeführt:

  • Sichere Standardeinstellungen und Härtung
  • Virenschutzsoftware
  • Patch-Management
  • Zugriffs- und Kontoverwaltung
  • Sicherung und Wiederherstellung
  • Topologie des Anlagennetzwerks
  • Sicherer Fernzugriff

Netzwerkredundanz

Das Netzwerk von System 800xA besteht aus Netzwerkbereichen mit zweifachen, voneinander unabhängigen Netzwerkpfaden.

Potenziell bösartiger Datenverkehr kann isoliert werden, sodass nur ein begrenzter Teil des Systems beeinträchtigt wird. Wenn also beispielsweise einer der beiden Netzwerkpfade durch einen Broadcast-Sturm betroffen ist, können die Knoten weiterhin mit voller Leistung über das sekundäre Netzwerk ausgeführt werden.

Network redundancy diagram

Sturmschutz und Netzwerkfilter für Controller und Kommunikationskarten

Controller und Kommunikationsmodule verwenden einen Netzwerkfilter, der nicht unterstützten Datenverkehr blockiert und den Host im Fall eines Broadcast-Sturms schützt. So wird eine sichere Kommunikation gewährleistet und der Bedarf an dedizierten Firewalls für jedes Gerät verringert.

Robustheitstests für Controller und Kommunikationskarten

Controller und Kommunikationskarten werden im ABB Device Security Assurance Center (DSAC) getestet. Das DSAC, eine von Wurldtech akkreditierte Testeinrichtung, führt „Level-2“-Tests mithilfe der Achilles Test Platform von Wurldtech durch. Darüber hinaus testet das DSAC die Geräte mit Tools von Anbietern wie Tenable, Nmap und Spirent.

Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language