800xA PLC HMI - PLC连接

800xA中内置PLC类型的控制器连接功能

800xA紧密连接所有ABB和第三方控制器、PLC和RTU,在同一个集成系统提供典型的DCS和PLC功能。

系统800xA可以配置PLC连接作为混合DCS/PLC系统的人机界面,使得控制器和PLC远程连接到非冗余或冗余系统中。

在数据呈现给操作员之前,PLC连接使用实时数据库存储所有的过程信息。对于所有缓慢或脆弱的连接来说,这是个明显的优势,数据库在任何时候都会在计算机硬盘上保留所有连接信号的映像。PLC连接支持OPC、串口和拨号连接。

PLC连接的基本思想是使工程师能够在系统800xA的工厂浏览器中创建一个独立于实际PLC架构的、逻辑性且基于对象的环境。从PLC中采集变量并将其组织成对象类型,增强了系统的概述和理解。

无论是控制PLC控制的设备还是800xA DCS的控制器,PLC连接都带给操作员同样的用户体验。这个体验基于ABB的专利技术——属性对象技术,可以为工厂操作员带来实时数据,实时视频和任何其他类型的资产信息。

800xA提供了功能构建块的方式来设计各种规模和类型的过程应用系统。客户可以增加新的功能或者迁移到更大的系统满足增长的需求,而不会影响现有的投资。这意味着传统的系统,通常需要大量的过程IO连接到不同厂家的控制器,可以由800xA PLC连接来实现。

想了解更多产品和服务信息?


对象和对象类型

PLC连接提供了一组PLC信号的基本对象类型,以及配置工具,用于创建和编辑您自己的基于工厂PLC的对象。

实时数据库

来自连接控制器、PLC和 RTU的所有的动态过程数据都存储在一个实时数据库。当前值和状态值总是不断更新,随时可用。数值是直接可用的,您无需等待OPC服务器设置订阅,也无需第三方OPC服务器的浏览器界面。

通讯

PLC连接有一个内置的通讯服务器,用于对于传统的PLC和RTU协议、内置的OPC DA客户机和Modbus RTU。它还包括拨号经理可与PLC远程沟通。与控制器的拨号通讯支持Modbus RTU或Comli协议,并包括预定拨号和本地时间戳的拨号,以及本地存储的历史数据。

报警管理

从控制器的测试布尔变量的状态发生变化时或者当一个测试模拟数据超过过一个报警限制时,会有一个报警在PLC连接生成。报警在连接的PLC上课设置时间标记。

PLC的报警时间标记功能只支持Comli 和SattBus。(如果 OPC服务器支持这一功能,也适用于OPC,但不可以通过PLC连接来配置)。


开放接口

PLC连接有一系列开放的接口,可供外部应用程序访问。可以通过COM方式实时地读和写过程值。可以添加特定应用程序的预处理计算功能,用于接收过程值以及检测报警和事件。

我们建议使用信使系统扩展。由于PPA的更新,PLC连接不再有用于报警与事件访问的OLE DB provider功能。



工程组态

在800xA系统浏览器中使用PLC连接的属性配置功能在属性对象目录里创建、组织和编辑PLC-type对象。批量数据经理在工程场所将有效地为大型应用程序创建这些对象。工程可以在线或离线执行。
Loading documents