网络安全检测服务

防止控制系统遇到潜在的安全风险

ServicePort™提供信息安全监控服务,识别,分类,并有助于优先的机会提高控制系统的安全性。

监控控制系统的信息安全状态,ABB信息安全监控服务通过收集的系统数据和行
业的最佳实践与标准进行对比,从而检测系统防御中的弱点。

这些检测需要采取对应的行动,从而帮助你的控制系统被多层次的信息安全措施所保护。

这份服务报告提供了详细的建议来减少系统的信息安全漏洞,并帮助制定有针对性的和可持续的控制系统信息安全发展战略。

ABB的网络安全监控服务是非入侵式的,可以应用于任何控制系统。

作为ServicePort的一个渠道,信息安全监控服务提供连续的,远程监控,和定期的安全审查。

ABB信息安全监控服务识别,分类,并有助于优先的机会提高控制系统的安全性。


特色

  • ABB专有的安全记录仪自动,非入侵式数据收集
  • 关键绩效指标(KPI)的主动分析,检测可能存在的安全薄弱环节
  • 维护和停机前后的按需分析
  • ABB ServicePort位客户和ABB支持人员提供现场或远程访问
  • 由ABB专家每年两次业绩分析识别问题,发现趋势,有助于系统保持较高的安全性
  • 当KPI超过特定的阀值时,会生成报警(通过电子邮件和短信)发送给相关人员
优势
  • 通过减少安全隐患,提高系统可用性
  • 通过提供可视化的安全策略分析和计算机设置加速问题的解决
  • 配置安全设置以符合现场和企业的需求
  • 确定趋势以帮助制定减灾计划中最常见的安全弱点
  • 通过提供远程访问,ABB专家可以进行远程的故障排除,从而减少响应时间和差旅费用
  • 确保您系统的安全状况持续改善,符合您的设置和流程
信息安全服务是一个先进服务,三步法,诊断,实施和维持-确保控制系统的安全性。

第1步:诊断

信息安全监测服务收集系统数据,和行业最佳实践和标准进行对比,从而明确哪些区域需要采取动作。
访问端口,不需要和过时的软件,安全补丁,流程,协议和应用都会被检查。

第2步:实施

基于透彻的分析,由ABB和客户合作开发实施计划。计划获得批准后,改善可以逐步或者一次性全部交付。分阶段的实施保证了工艺和设备可以进行变化,并维持了绩效目标稳步前进。

第3部:维持

信息安全监控服务提供24/7小时的监控能力,帮助系统的安全性在进行推荐的改动之后得以维持。连续或定期的监控有助于发现无意或恶意的安全漏洞,从而允许快速响应。

持续的改进

作为一项持续的服务,ABB ServicePort驱动的网络安全监控服务给用户带来很大的经济价值,可以快速的获得ABB专家服务,而无需花费时间和旅行费用。

 

想了解更多产品和服务信息?

推荐链接

Loading documents
Select region / language