800xA电气控制系统

变电站控制:降低成本;提高可用性

通过内置的电气控制系统,无论从高压开关柜到低压电机控制,ABB的800xA提供对整个电力系统的控制。无论整合800xA DCS与否,800xA都是您电气控制系统的理想解决方案。

想了解更多产品和服务信息?

降低成本

采用智能设备减少到开关设备的硬接线,不论您采用什么样的标准协议。
数字通信的高可靠性提高设备的信息流,而附加的电气测量设备可以被移除。
简化的安装和简洁的自动化系统对工程人员和维护人员来说更加容易使用。
另外,800xA电气控制系统允许资产管理策略扩展到电气设备,从而减少工厂停车时间,提升产量。

提高可用性和安全性

从中控室就可以掌握整个变电站的信息,从而帮助控制人员能够主动行动,并做出适当的决定。远程维护允许更快的排除故障,维护人员不需要处于现场危险的电气环境中,从而创建一个更安全的工作环境。
通过800xA的历史服务,故障的预防和跟踪可以很容易实现,同时诊断和报告可以在各个层面进行。
避免停电和意外停机构成了一个完整的电力管理系统解决方案。

能源效率

电气控制系统完整的数据库提供了整个工厂能源分布的清晰画面。添加这些到生产信息之上可以产生新的节能机会,并加强现有的节能方案。
某一单元或区域的能耗增加可以迅速的被纠正。
能耗具有更好地可视性,从而实时能耗和成本可以更轻松的被审计和标记。

关联链接

成功案例

新闻

流行的链接

事件一览

Loading documents