Global site

工程师站WinConfig

一套高效的组态软件完成项目所有的工程组态

想了解更多产品和服务信息?


WinConfig是WinCS过程控制系统的工程师站软件,它是集组态(包括硬件配置、控制策略、HMI即人机界面等组态)、工程调试和系统诊断功能为一体的软件。

WinConfig采用统一的系统全局数据库和强大的交叉参考工具,不仅能帮助用户实现快速完成自动化组态,并且能够完成高效高性能的过程调试。
特点
技术数据
  • 使用同一个工程软件完成控制策略组态和HMI组态(即硬件配置组态、过程控制编程、操作站组态一体化)
  • 高性能图形化编程组态,符合IEC61131-3标准
  • 功能库提供220多个功能(算法)模块,远远超过IEC61131-3所规定的基本内容
  • 宏库提供200多个可扩展和定义的图形符号和大量三维图例供画面组态
  • 采用统一的系统全局数据库
  • 基于Windows的在全中文在线帮助功能
  • 自动检查验证,可以轻易快速查找并排除错误
  • 方便的交叉参考功能,可以在图形显示的编辑中快速找到任意的变量和过程点
  • 可导入和导出程序、图形、变量、过程点和项目树
  • 密码保护,防止未授权的修改
  • –无需实际硬件就可以使用仿真控制器测试和模拟用户程序(如联锁程序)
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们