基于800xA的Freelance操作

800xA for Freelance 为800xA和Freelance提供了两个系统之间的连接能力。

ABB将Freelance连接到800xA操作员站,为用户提供更强大的操作员功能,如四屏操作以及客户端服务器结构支持40个操作员站等。

而且,800xA系统能够将多个Freelance系统集成到一个操作员接口中。

另外,也能够集成800xA的其它功能如800xA批次管理和800xA信息管理等。

适用于大型工厂
Freelance标准操作员接口(DigiVis)可以监控操作Freelance系统中所有过程站。如果使用800xA操作员站,ABB能够提供非常方便的方法连接多个Freelance系统到一个通用的操作员界面,这对于大型工厂企业非常有用。

为Freelance系统中所有过程点自动生成相应的800xA操作面板。DigiVis和800xA操作员站能够兼容,两种操作员站能够共存,例如在就地控制室使用Freelance操作员站,在集控中心使用800xA操作员站。

了解更多信息,请访问我们的网站:800xA操作


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language