Zuverlässige Energieeffizienz mit dem Standardfrequenzumrichter ACS580

ABB unterstützt nationale und internationale Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen, um potenziell gefährliche Auswirkungen auf die Ökosysteme und die Gesellschaft zu vermeiden, wie es in unserer „Erklärung zum Klimawandel und der globalen Erwärmung“ dargelegt wird. ABB hat zusammen mit mehr als 800 weiteren Unternehmen den Aktionsplan von Paris unterzeichnet. Dieser beinhaltet eine Verpflichtung zu einem sicheren und stabilen Klima sowie eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf unter 2 Grad Celsius..

Selbst kleine Schritte können zu großen Einsparungen führen, wenn sie von einem Konzern oder einer Branche unternommen werden. Die meisten Fabriken sind beispielsweise voller Motoren. Elektromotoren in der Industrie verbrauchen 28 Prozent des heute weltweit erzeugten Stroms. Sie bieten ein Energieeinsparpotenzial, das der Stromerzeugungskapazität der gesamten Europäischen Union entsprechen würde. Dies lässt sich durch eine neue Generation von Motoren erreichen, die mit Antrieben mit Drehzahlregelung (oder Antrieben mit Frequenzregelung) wie dem Standardfrequenzumrichter ACS580 gekoppelt sind.

Ein reduzierter Energieverbrauch ist ganz entscheidend, um die maximale Prozessproduktivität in der Industrie zu erhalten. Motoren sind der Schlüssel für einen niedrigeren Energieverbrauch und CO2-Emissionen. Mit Frequenzumrichtern können Sie Ihre Motoren entsprechend dem aktuellen Strombedarf Ihrer Prozesse betreiben, anstatt sie mit voller Drehzahl laufen zu lassen und ihre Leistung mechanisch über Drosseln oder Getriebe zu regulieren.

Die Frequenzumrichter senken die Gesamtbetriebskosten und Sie schonen die Umwelt, während gleichzeitig ein effizienter und zuverlässiger Prozessablauf sichergestellt wird. In vielen Fällen kann die Kapitalrendite auf Basis der Energieeinsparung und der verbesserten Prozessleistung schnell beziffert werden.
 
Μία γεννήτρια ABB

Bleiben Sie in Kontakt und erfahren Sie, wie viel Sie mit ACS580-Frequenzumrichtern einsparen können

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um weitere Informationen über den neuen ACS580 zu erhalten

Diese Seite teilen


Wo und wie Sie Energie einsparen können

Pumpen, Lüfter und Kompressoren sind die häufigsten industriellen Anwendungen und besitzen auch das größte Energieeinsparpotenzial. Der Einsatz eines Frequenzumrichters in Ihrer Anlage kann durch Anpassung der Motordrehzahl den Energieverbrauch um bis zu 50 % senken. Schon eine geringfügige Reduzierung der Drehzahl kann zu erheblichen Einsparungen führen. So verbraucht beispielsweise eine Kreiselpumpe oder ein Lüfter bei 80 % Drehzahl nur halb so viel Strom wie bei einem Betrieb mit 100 %.

Der Standardfrequenzumrichter ACS580 ist bei Pumpen, Lüftern, Förderanlagen, Mischern und vielen anderen Applikationen mit variablem bzw. konstantem Drehmoment praktisch sofort einsatzbereit. Es erfordert nur sehr wenige Einstellungen. Der Frequenzumrichter ist standardmäßig mit allen wesentlichen Merkmalen ausgestattet. Dadurch wird weniger zusätzliche Hardware benötigt und der Frequenzumrichter kann einfacher ausgewählt werden.




Mehr Vorteile mit ACS580

Neben niedrigeren Betriebskosten bietet der Einsatz von Frequenzumrichtern noch folgende Vorteile:

  • Höhere Produktivität und präzise Regelung der Motoren und Prozesse
  • Längere Lebensdauer der Anlagen
  • Niedrigere Wartungskosten
  • Geringere CO2-Emissionen und verbessertes Image als nachhaltig handelndes Unternehmen

In weniger als einem Jahr amortisiert

In den meisten Fällen amortisiert sich eine Investition in Frequenzumrichter in weniger als einem Jahr. Schon ab dem ersten Einschalten des Frequenzumrichters sparen Sie Strom.

Der Einsatz von Frequenzumrichtern in Industrieprozessen ist daher ein einfacher und intelligenter Weg der Kostensenkung – die Energiekosten betragen im Allgemeinen zwischen 20 % und 50 % der Gesamtkosten. Sie werden überrascht sein, was bei der Stromrechnung netto für Sie übrig bleibt.


Zuverlässige Energieeffizienz mit dem ACS580

Mit den eingebauten Energieeffizienzrechnern für verbrauchte und eingesparte kWh, CO2-Reduzierung und Kosteneinsparungen kann der Anwender die Prozesse für eine optimale Energienutzung fein abstimmen. Der Energie-Optimierer-Modus stellt das maximale Drehmoment pro Ampere sicher, sodass der Energieverbrauch reduziert wird. Der Frequenzumrichter erfüllt IE2, die höchste Energieeffizienzklasse (EN 50598-2) für Antriebe, und ist mit den hoch effizienten IE4-Motoren kompatibel. Die Gesamtbetriebskosten sinken dadurch noch weiter. 

Der ACS580 ist ein „all-compatible“ Standardfrequenzumrichter von ABB, der als Ausführung für die Wandmontage, als Schrankgerät und als Modul für den Schrankeinbau angeboten wird. Mit den Antrieben lässt sich Energieeffizienz einfach realisieren. Sie sind mit einer Leistung von 0,37 bis 500 kW erhältlich und ermöglichen auch Energieeinsparungen bei Hochleistungsanwendungen.

Erfahren Sie, wie viel Energie Sie mit ACS580-Frequenzumrichtern sparen können.



Erfahren Sie mehr über den ACS580

Registrieren Sie sich um weitere Informationen zu erhalten

Bleiben Sie in Kontakt und erfahren Sie, wie viel Sie mit ACS580-Frequenzumrichtern einsparen können

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um weitere Informationen über den neuen ACS580 zu erhalten
Select region / language