Drive Manager for SIMATIC

Drive Manager for SIMATIC (DM4S-01) es un plugin de dispositivo que se instala fácilmente en el TIA portal y STEP 7. Utiliza la interfaz TCI del PLC SIMATIC para comunicarse con los convertidores conectados a la red PROFIBUS o PROFINET. 

Drive Manager for SIMATIC ofrece varias funciones ya listas muy útiles para simplificar la configuración de los convertidores de baja tensión ABB. Se usa en combinación con los PLC SIMATIC S7 e incluye:

  • Conexión de red vía PROFIBUS y PROFINET  
  • Configuración de convertidores en línea y fuera de línea
  • Monitorización de los valores actuales del convertidor
  • Exportar a/Importar desde herramientas de PC específicas del convertidor
  • Guardar ajustes de parámetros del convertidor dentro del proyecto SIMATIC PLC
Ένα σχεδιάγραμμα του drive manager simatic για ρυθμιστές στροφών ABB
Loading documents
Select region / language