Personnalisation du variateur : comment créer la solution la mieux adaptée

Comme pour un tailleur confectionnant un costume, de nombreux aspects de nos variateurs doivent être conçus sur mesure pour répondre au mieux à vos besoins. Ceci vous permet de créer une machine répondant parfaitement aux exigences de votre client et de vous mettre en valeur.

Lorsqu’ils vous commandent des machines, vos clients attendent de vous qu’elles soient adaptées spécifiquement à leurs besoins. Soucieux de vous accompagner dans cette tâche, nous offrons des solutions de personnalisation que vous pourrez réaliser vous-même ou confier à ABB. Tous ces services personnalisés visent à accélérer votre travail au niveau de la programmation ou de la manipulation des appareils.

Des services sur mesure répondant aux besoins individuels des clients

D’un point de vue pratique, plus tôt l’utilisateur de la machine peut accéder au variateur et le configurer, plus il gagnera en efficacité. C’est pourquoi nous pouvons personnaliser les menus, les paramètres et les macros présents sur la micro-console du variateur ou de l’interface de l’ordinateur utilisant la suite logicielle de personnalisation d’ABB. Lorsque les menus, paramètres et macros ont été personnalisés, ils peuvent être protégés à l’aide de différents niveaux d’accès et de mots de passe, en fonction des besoins de l’utilisateur.  

Utiliser votre propre langue

Afin d’augmenter la compréhensibilité et la facilité d’utilisation, la fonction Drive customizer a pour but de programmer rapidement le variateur dans la langue utilisée par l’application qu’il prend en charge. Ceci permet de simplifier l’utilisation et le fonctionnement du variateur et de réaliser là encore des économies de temps et d’argent.

Marquage : votre touche personnelle

En fonction des attentes du client, vous pouvez marquer le variateur à l’extérieur et à l’intérieur afin qu’il s’intègre à l’ensemble de la machine lors de l’installation. Concernant la personnalisation externe du variateur, nous proposons une solution de marquage simple basée sur un clip amovible sur lequel vous placerez votre propre logo ou une image. La personnalisation interne avec le logo du client, par exemple sur l’interface utilisateur et le menu, permet d’obtenir exactement l’aspect désiré.

La version fixe du firmware facilite l’utilisabilité future

Le firmware du variateur est régulièrement mis à jour et enrichi de nouvelles fonctions afin de s’ajuster aux nouvelles applications et aux exigences techniques à venir. Si vous devez utiliser le même firmware pendant une durée plus longue sur les machines que vous construisez, nous pouvons conserver une version du firmware à votre disposition. Vous pouvez souhaiter conserver le même firmware pour vous assurer que la machine fonctionnera exactement dans les mêmes conditions que lors des tests. Ceci permet également de réduire les mises à jour de la documentation et peut être exigé par la législation et les approbations liées à votre secteur d’activités.

Configuration Cold et personnalisation avant la mise en marche

Afin d’accélérer le montage et la mise en marche de la machine, la personnalisation peut être téléchargée dans un variateur grâce à notre outil de configuration cold avant l’installation et la mise en marche du variateur. La personnalisation des menus, des paramètres et des macros du variateur s’effectue avant les raccordements électriques.

Testez le variateur en laboratoire

Afin de vous permettre de vérifier la compatibilité entre le variateur et le moteur sélectionné, nous vous offrons la possibilité de les tester ensemble dans notre laboratoire.  Vous pouvez ainsi vous assurer de l’efficacité de la combinaison variateur-moteur  et vérifier que le variateur fonctionne de manière fiable.

Partager cette page

Vesa
Vesa Metso

Je suis responsable du développement des processus et des outils pour les Variateurs à Faible Puissance chez ABB. Je suis en charge des offres de personnalisation de nos variateurs standardisés. Je crée des solutions sur mesure pour nos clients depuis plus de dix ans, dans les services Variateurs à Faible Puissance, Recherche et Développement, Gestion des Produits et Équipes d’Assistance.

Related links

Partager cette page

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language