Select Language
  • English
  • Deutsch
  • italiano
  • français
  • português
  • español
  • 日本語

高調波の課題を克服する

Ultra_low_harmonic_drives_family_picture_12590

ABB超低高調波ドライブは

  • 電気ネットワークを清潔に保つ
  • 妨害のリスクを減らす
  • 他の機器への損傷を防ぐ
  • 通信機器との干渉を防ぐ
  • インストールのフットプリントを削減します
  • 総所有コストを削減します

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

このページをシェアする

高調波は、中断、干渉、およびダウンタイムを引き起こします

高調波は電気ネットワークを汚染し、それに接続されている機器を不規則に動作させます。

高調波は、敏感な電子機器の損傷、通信機器への干渉、および測定デバイスの誤った読み取りを引き起こす可能性があります。 高調波は、回路ブレーカーをトリップし、ヒューズを飛ばし、コンデンサーの故障を引き起こす可能性があります。 この影響には、変圧器、ケーブル、モーター、発電機、コンデンサーの過熱も含まれます。 機器は、ネットワーク内の高調波を許容するように設計する必要があり、サイズを大きくしすぎると、投資コストが高くなり、容量が十分に活用されません。

高調波によって引き起こされる問題は、過熱により多くのエネルギーが無駄になり、機器の寿命が短くなり、動作の信頼性が低下するため、損失が増加します。 最悪の場合、高調波は不要で不要なプロセスの中断を引き起こします。

超低高調波ドライブを備えたABBのソリューション
高調波とは

予防は症状の治療よりも優れています–ABB超低高調波ドライブ

冷却装置や過大な寸法の機器を追加するなど、しばしば効果のないアクションで高調波に対処しようとする代わりに、そもそも高調波を発生させない機器を採用してみませんか?

低高調波成分

当社の超低高調波ドライブは、非常に低い高調波成分を生成し、低高調波規格によって設定された要件を超えています。 従来のドライブと比較して、高調波成分が最大97%削減されます。 総高調波電流歪みは通常3%です。 パッシブフィルターの場合、一般的な全高調波歪みは5〜10%です。

最大の高調波含有量の削減
典型的な高調波歪み 
uus

シンプルで費用対効果の高いインストール

コンパクトな超低調波ドライブには、ドライブに高調波緩和機能が組み込まれています。 これには、アクティブ電源ユニットと統合された低高調波ラインフィルターが含まれます。 オールインサイド設計により、外部フィルター、マルチパルス配置、または特別な変圧器は必要ありません。 簡単な設置により、スペース、時間、費用を大幅に節約できます。

高調波電流の低減により過熱のリスクが低減されるため、変圧器やケーブルなどの機器を過大寸法にする必要はありません。

出力電圧の安定化-安全な動作と最適化された寸法

ドライブ内のアクティブな供給ユニットは、供給電圧が公称値を下回っている場合でも、出力電圧をブーストして完全なモーター電圧を保証することができます。 これにより、弱いネットワークでの信頼性の高い操作が保証されます。

電圧ブースト機能を利用して、長い電源ケーブルまたはモーターケーブルによって引き起こされる電圧降下を克服できます。 したがって、ケーブルが長いためにモーターや電源トランスの寸法を大きくしすぎる必要はありません。

超低高調波ドライブの出力電圧を安定させる可能性は、パッシブフィルターソリューションと比較して利点です。 パッシブフィルタを使用した公称負荷では、通常5%の電圧降下があります。 一方、部分負荷では、パッシブフィルタの電圧が最大10%上昇する可能性があり、過電圧障害が発生する可能性があります。

効率的なエネルギー利用

超低高調波ドライブは、力率1を実現します。 この高力率は、電気エネルギーが最大限に活用されていることを示しています。

ドライブは、同じネットワークに接続されている機器の低力率を補正するために、ネットワーク力率補正の可能性を提供します。 フィルタや大きなコンデンサバンクなど、追加の力率補正装置の必要性を減らします。 また、力率が低い場合に電力会社が設定するペナルティ料金を回避するのにも役立ちます。

高調波電流が減少するため、機器の無駄なエネルギーが少なくなり、エネルギー効率が大幅に向上します。

すべての業界とアプリケーション向け

当社のACS880超低高調波ドライブは、石油およびガス、電力、紙パルプ、船舶、食品および飲料、金属、鉱業など、ほとんどの業界の正確なニーズを満たすようにカスタマイズされています。

更に、各業界専用の超低高調波ドライブは、HVACおよび水道業界向けに用意しております。

高調波

理想的なケースでは、電力網の電流は純粋な正弦波であり、高調波は含まれていません。
実際には、電流はこの純粋な正弦波から逸脱し、高調波を含んでいます。

Vaweforms

純粋な正弦波の電圧と電流には高調波が含まれていません







正弦波から外れた電圧と電流には高調波が含まれています

高調波の総量は、THD%値(=全高調波歪み)として表されます。

高調波の原因

高調波は、次のような非線形負荷によって電気ネットワークに導入されます。

  • PC、PLC、TVなどの電源
  • コピー機、家電
  • ダイオードとサイリスタのブリッジ
  • 無停電電源装置
  • モータースターター
  • スイッチモード電源
  • 可変速ドライブ

    ダウンロードとリンク

    オファー - Our offering

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language