Maior empresa de saneamento de Goiás consegue 25% de economia de energia e melhor tempo de atividade - com drives, motores e soluções digitais ABB Ability™

Os drives, motores e serviços digitais ABB Ability™ desempenharam um papel importante em ajudar a Saneago, maior empresa de saneamento de Goiás, a reduzir os custos com energia elétrica para o bombeamento em cerca de US$ 700.000 por ano. Ao mesmo tempo, a solução ABB Ability™ Digital Powertrain melhora o tempo de atividade, fornecendo novas e valiosas análises sobre a condição do equipamento e as necessidades de manutenção.

Buscando reduzir seus altos custos com energia elétrica para os sistemas de bombeamento e tratamento de água, bem como para aumentar a confiabilidade do sistema, a Saneago decidiu instalar uma ampla variedade de drives, motores e sensores inteligentes da ABB. A empresa é a maior estatal de saneamento em Goiás e uma das maiores empresas do setor no país. A Saneago trata e fornece água potável para mais de 5,7 milhões de pessoas e milhares de usuários industriais, sendo a água de entrada bombeada para a estação de tratamento de várias fontes de água.

O projeto de melhoria envolveu quatro estações de bombeamento de água da Saneago onde drives e motores ABB, bem como as soluções ABB AbilityTM Digital Powertrain compreendendo monitoramento remoto de condições para motores, drives e bombas, tecnologia Smart Sensor e conectividade em nuvem, provaram ser perfeitamente adequados para resolver vários desafios simultaneamente.

Osmar Qualhato Junior, Supervisor de Gestão de Energia da Saneago, explica como o projeto se desenvolveu. “Uma de nossas maiores despesas gerais são os custos de energia para bombear água. Sabíamos que precisávamos reduzir o consumo de energia elétrica e a ABB sugeriu uma solução que achamos atraente, com base em uma combinação de drives, motores e ferramentas digitais. Então, trabalhamos juntos para implementá-los sistematicamente.”
 
Estudo de eficiência energética mostrou grandes ganhos financeiros

Após um estudo de eficiência energética que a Saneago encomendou à Vitalux, uma empresa de engenharia especializada em pesquisas de energia, ficou claro que havia um grande potencial de economia de energia de mais de 6.000 MWh por ano. Em termos financeiros, isso significou uma economia de R$ 3,4 milhões, cerca de US$ 700 mil anuais.

Para ajudar a Saneago a economizar energia e reduzir custos com energia elétrica, a ABB trabalhou por meio de seu parceiro, BEU Engenharia, para instalar motores e acionamentos de baixa tensão de alta eficiência para controlar a velocidade e o torque das bombas de água.

“A ABB forneceu à Saneago 15 motores de alta eficiência e 15 drives para as quatro estações de bombeamento, e incluiu Smart Sensors e ferramentas de monitoramento remoto de condição”, relata Rodrigo Batista, Diretor Técnico da BEU Engenharia. “O controle inteligente de multibombas incorporado ao inversor de frequência ACQ580 dedicado ao segmento de água foi uma grande vantagem. Usando esta função, podemos programar os drives para controlar as bombas para atender aos requisitos de vazão e pressão, de acordo com a demanda real. Isso significa que várias bombas podem funcionar simultaneamente de maneira inteligente para atender às necessidades precisas de pressão e vazão de água.”

A economia de energia alcançada foi claramente um sucesso, como observa Osmar Qualhato Junior, da Saneago. “Ao instalar os novos drives ACQ580 e motores de alta eficiência, fomos capazes de reduzir nosso consumo de energia em 25%.”

Compartilhe esta página

Motor and pump with smart sensor

Smart Sensors detectando a condição dos motores e das bombas

Fatos

                       
Cliente

Saneago

Local Goiás, Brasil
Indústria Água e Saneamento
Fornecimento Inversores ACQ580 de baixa tensão, motores, e soluções ABB AbilityTM powertrain
Chave para o sucesso Eficiência energética e operações confiáveis de água
O ABB Ability™ Condition Monitoring para powertrain melhora a confiabilidade e resiliência

Além de alcançar economias significativas de energia e custos, neste projeto a Saneago também tinha como objetivo melhorar a confiabilidade geral e a resiliência de suas operações. Para conseguir isso, a ABB instalou Smart Sensors nas bombas e motores e o sensor Neta-21 nos inversores de frequência da estação de bombeamento.

Os Smart Sensors e Neta-21, que fazem parte da oferta do ABB AbilityTM Digital Powertrain, atendem com eficácia às necessidades da Saneago para manter seus ativos de água funcionando de maneira uniforme e confiável. Essa tecnologia digital avançada permite o monitoramento remoto de drives, motores, bombas e até mesmo rolamentos - e avisa aos operadores sobre a condição dos equipamentos. Isso fornece novos recursos para obter uma visão mais profunda de todos os seus ativos, gerenciando-os na planta de saneamento 24 horas por dia. Desta forma, a Saneago pode agir antes que qualquer falha ocorra, o que também garante maior segurança para seus operadores e maior vida útil dos equipamentos.
Sistema de alerta antecipado já ajudou a Saneago

“O monitoramento remoto com os novos Smart Sensors já nos ajudou a detectar antecipadamente um caso de vibração excessiva do motor”, explica Osmar Qualhato Junior, da Saneago. “E isso permitiu que pudéssemos corrigir o problema antecipadamente, evitando grandes danos ao equipamento. Também nos economizou tempo, dinheiro e problemas consideráveis.”

“Por sermos pioneiros na utilização desse tipo de tecnologia na América Latina”, continua Osmar, “movemos de forma inteligente as operações de água da Saneago para a era da digitalização. Graças aos Smart Sensors, agora é possível monitorar nossos equipamentos de água e receber alertas caso ocorra uma falha ou esteja prestes a ocorrer. E por meio dos relatórios semanais que recebemos da ABB e dos alertas que recebemos diretamente em nossos telefones celulares, o digital powertrain permite a manutenção preditiva à distância, sem a necessidade de um técnico visitar as estações de bombeamento no local para verificar o status do equipamento.”

“O ABB AbilityTM Digital Powertrain funciona perfeitamente para o segmento de tratamento de água e esgoto, fornecendo controle ideal, confiabilidade e monitoramento de condição, 24/7/365”, conclui Rodrigo Teixeira, gerente do segmento de Água e Saneamento da ABB Motion Brasil. “Além da enorme economia de energia e custos que vimos, também dá aos operadores de água um gerenciamento muito melhor de seus motores, bombas e até mesmo rolamentos, para manter os custos de operação e manutenção baixos. Isso realmente revoluciona as rotinas de manutenção de nossos clientes.

Press release

Leia o material
ACQ580 VSD in use
Inversores de frequência ACQ580 controlando a velocidade e o torque dos motores
With smart sensor and mobilephone
Monitoramento por condição utilizando dispositivo móvel
Ability in use
Otimizando operações de água

Saiba mais!

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language