Pioneirismo na eficiência energética para um abastecimento confiável de água potável na Holanda 

A Evides Waterbedrijf construiu o seu sucesso no negócio da água com base numa filosofia de sustentabilidade e na confiança na qualidade e confiabilidade a longo prazo das suas tecnologias e parcerias. Seu projeto de estação de bombeamento é um bom exemplo, pois foi pioneiro no uso do SynRM de baixo consumo de energia, na tecnologia de motor síncrono de relutância e de inversor de frequência (VFD) da ABB, na Holanda. 

O segmento de água é conhecido por ser muito cuidadoso ao assumir quaisquer riscos que possam desestabilizar o abastecimento de água. “Queríamos ser os primeiros na Holanda a experimentar os benefícios que o motor SynRM oferece em combinação com os inversores de frequência”, diz Toine Rijsdijk, engenheiro de automação de processos da Evides que trabalhou no projeto. 

A economia de energia alcançada com a solução de motor-drive é estimada em cerca de 20% em comparação com os motores de indução usados nas antigas estações. “Os novos motores são muito mais frios, o que significa que as perdas de calor e energia são menores. Além disso, os níveis de ruído também são muito reduzidos”, afirma Joost van Belzen, engenheiro de projetos da Evides que foi o gerente local responsável pela construção da nova estação de bombeamento de água de Nieuwdorp. 

Outra vantagem, diz Rijsdijk, é que “o sistema operacional do drive é muito fácil de usar por todos. Portanto, é acessível a todos. No geral estamos muito satisfeitos e o motor é um sucesso para nós. Nós o chamamos de ‘Motor de Ouro.” 

Caso você esteja interessado em saber mais sobre o caso Evides Waterbedrijf , confira o vídeo e a artigo do caso abaixo. 
“We wanted to be the first one in the Netherlands to experience the benefits that the SynRM motor gives in combination with the variable frequency drives,” says Toine Rijsdijk.

Toine Rijsdijk, Engenheiro de Automação de Processos na Evides

Fatos

Cliente Evides Waterbedrijf
Localização Nieuwdorp, Holanda
Escopo do projeto Sistema de automação para garantir o controle confiável de um conjunto de bombas bombeando água purificada de reservatórios de armazenamento de água-reserva, enquanto outro conjunto de bombas é redundante
Entregas de drives e controles Pacotes de drives industriais ACS880 e motores SynRM 
Chaves para o sucesso Eficiência energética, redução de ruído e de perda de calor, alto nível de suporte e serviço local, fácil instalação 

Saiba mais!

Links relacionados

Compartilhe esta página

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language