Mais razões do que nunca para...

Backup de parâmetros com segurança e facilidade

PT_5_New_normal_campaign_LinkedIn_20200908_AN6_1000x523px

Mais razões do que nunca para ... proteger os dados do seu drive e da sua operação de qualquer lugar

Para operações industriais no mundo do #NovoNormal, há mais razões do que nunca para usar a plataforma ABB Ability ™ para fazer backup remotamente dos dados do seu drive. É uma medida de segurança fácil e segura para proteger seus drives e os seus negócios.

Os parâmetros de drives são essenciais para manter a operação estável e lucrativa de suas plantas. Mas quando vários drives estão espalhados por grandes áreas de produção ou em vários locais remotos, o backup seguro de todos esses parâmetros pode ser um pesadelo logístico.

No #NovoNormal de hoje, em que as viagens são bastante reduzidas e o acesso as plantas desencorajado, há mais motivos do que nunca para usar o Monitoramento de Condições ABB Ability™ para automatizar o processo de backup dos parâmetros dos seus drives. A cada 24 horas, é possível fazer back-up seguro e automático de todos os parâmetros do drive em um banco de dados central operado pela plataforma ABB Ability™.

Adicionalmente, o serviço inclui proteção contra uso indevido potencial e alterações acidentais de parâmetros. Isso significa que você será informado automaticamente se algum parâmetro do drive for alterado - seja um resultado normal das operações ou devido a um erro do operador.

ABB_picto_48x48_04_backup_log_0604-Small
Automatize o processo de backup dos parâmetros dos seus drives
ABB_picto_48x48_05_security_data_0187-Small (1)
Proteção contra uso incorreto potencial e parâmetro acidental
ABB_picto_48x48_06_pc_warning_0234-Small
Seja informado automaticamente se qualquer parâmetro do seu drive for alterado

Portanto, como gerente de manutenção ou técnico, se algo não intencional ou incorreto ocorrer, você saberá e poderá restaurar rapidamente o drive ao estado anterior para reiniciar suas operações.

No mundo do #NovoNormal, proteger seus drives, processos e produção com backup de dados e parâmetros seguros e automáticos de qualquer local nunca foi tão fácil. Certifique-se de não esquecer isso.

PARA SABER MAIS sobre como usar a plataforma ABB Ability™ para fazer backup de drives, clique aqui e fique atento para o próximo benefício do #NovoNormal.

Links úteis

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language