Mais razões do que nunca para...

Redução de inatividade

PT_3_New_normal_campaign_LinkedIn_202009084

Mais razões do que nunca para ... receber um alerta e evitar o custoso tempo de inatividade não planejado

 
O tempo perdido não volta, o que o torna muito caro. Para evitar surpresas, o Monitoramento de Condições ABB Ability ™ permite que você veja problemas em motores, acionamentos, rolamentos e bombas muito antes que eles causem uma avaria cara. Mesmo antes que a situação #NovoNormal se desenvolvesse, a ABB já oferecia maneiras de monitorar a saúde e o desempenho em tempo real de powertrains industriais à distância. Agora, há mais motivos do que nunca para você adotá-los.  

O monitoramento de condição ABB Ability ™ para motores e inversores permite analisar dados em tempo real sobre a confiabilidade de um powertrain, padrões de uso, vibrações, temperatura, consumo de energia, níveis de estresse e outros parâmetros. Eles são atualizados imediatamente e estão acessíveis para qualquer período de tempo que você definir, permitindo que você os monitore usando o portal ABB Ability ™ Powertrain ou seu próprio sistema de monitoramento por meio de uma interface de nuvem.  

Essa análise remota pode ser usada em uma ampla variedade de situações e, se ocorrerem problemas graves, os especialistas da ABB podem examinar remotamente os dados essenciais do motor e do inversor para executar diagnósticos rápidos. Em muitos casos, não é necessário viajar até o local para identificação e resolução do problema - mesmo quando a assistência especializada da ABB é necessária. Agora, os problemas podem ser diagnosticados rapidamente e há orientação para corrigi-los, mesmo remotamente, economizando tempo e dinheiro de nossos clientes.
ABB_picto_48x48_04_variables_0149-Small
Analise dados em tempo real
ABB_picto_48x48_12_remote_server_status_0772-Small (1)
Acesse remotamente dados do motor e do drive para obter diagnósticos rápidos
ABB_picto_48x48_13_time_0510-Small
Economizando o tempo e dinheiro de nossos clientes

Vodka Absolut obtém benefícios imediatos com sensores inteligentes


Um bom exemplo dos benefícios valiosos que o monitoramento remoto de condições oferece vem da Absolut Vodka, o icônico produtor de bebidas alcoólicas da Suécia. Depois de pesquisar várias maneiras de se beneficiar da manutenção baseada em condições, a equipe técnica da Absolut decidiu instalar o que considerou a solução mais econômica e fácil de usar: ABB Ability™ Smart Sensors.  

Os Smart Sensors, que possuem o tamanho de um smartphone, foram instalados em vários motores no processo de 'preparação da pasta' - uma função contínua que é crítica para as operações gerais da destilaria. Imediatamente após os sensores serem colocados nas carcaças do motor, uma curva de vibração anormal foi detectada em um motor do agitador. Isso indicou uma possível falha do rolamento, que foi confirmada por análises adicionais. Ao detectar o rolamento com defeito antes que ele falhasse, a Absolut poderia corrigir o problema durante uma parada planejada e evitar a perda de produtividade e custos causados por paradas inesperadas.  

Notavelmente, mais ou menos na mesma época, os sensores descobriram um segundo problema possível - grandes vibrações em uma grande bomba que alimentava a linha de mash. No início, os engenheiros pensaram que também poderia ser um problema de rolamento. Mas acabou sendo uma válvula que se deslocou acidentalmente, resultando em cavitação e vibração da bomba. Este problema foi então facilmente reparado.  

O engenheiro de automação da Absolut, Tony Knutsson, está claramente satisfeito com os sensores inteligentes e os benefícios: “Os sensores nos deram uma maneira fácil de obter uma visão mais profunda de nossa preparação de mash, com a possibilidade de encontrar até mesmo pequenos problemas e corrigi-los - antes que eles se tornassem principais problemas. Ao obter uma compreensão mais profunda da condição de nosso equipamento, agora podemos planejar melhor as atividades de manutenção e alinhar nossas tarefas com as paradas de produção planejadas.”  

PARA SABER MAIS sobre este caso, clique aqui. 

Para saber mais sobre como usar o ABB Ability ™ para monitorar remotamente seu Powertrain e outros equipamentos de processo, clique aqui e fique atento para o próximo benefício #NovoNormal.

Links úteis

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language