Escalas de solução totalmente compatíveis para todas as suas necessidades

Há muitas coisas a avaliar quando se pensa na automação de um inversor de velocidade variável ou outro componente. No fim, você deve ser capaz de tomar uma decisão bem informada considerando tanto o investimento no curto prazo quanto o custo de propriedade no longo prazo.

Nós resolvemos isso. A ideia por trás de nosso novo portfólio de inversores totalmente compatíveis é simples: quanto melhor a sintonia entre um inversor, com os serviços que ele proporciona, e os seus processos, usuários e metas comerciais e ambientais, mais rápido você começará a usufruir dos benefícios resultantes e do retorno do investimento.

A base do portfólio de inversores totalmente compatível é sua arquitetura. Os inversores compartilham a mesma plataforma de software, ferramentas, interfaces de usuário e opcionais. Ainda assim, há um inversor ótimo para acionar da menor bomba de água ao maior forno de cimento e tudo o mais no meio do caminho. Quando você aprende a usar um inversor, é fácil usar os outros do portfólio.

Nosso portfólio totalmente compatível já oferece várias opções de inversores e serviços. A oferta continua a crescer, trazendo mais flexibilidade para satisfazer exatamente às suas necessidades e simplicidade para ajudar na gestão de sua base instalada. Em nível local e global, agora e no futuro.

 
All-compatible_390x390

Compatibilidade total com as pessoas

Quer você esteja operando um processo inteiro ou uma aplicação motorizada individual, é importante que você se sinta confortável e seguro com isso. As funções embarcadas no inversor e os serviços associados devem ajudar você a comissionar, monitorar e manter o inversor, mantendo o processo a operar exatamente como você deseja.

As interfaces de usuário de inversor são as mesmas em todo o portfólio de inversores totalmente compatível, oferecendo uma abundância de funções que simplificam a operação cotidiana dos inversores. Essas funções ajudam no ajuste fino das configurações, a analisar a operação do inversor e a utilizar assistentes de instalação e macros de controle pré-prontas para um rápido comissionamento. Você pode operar o inversor em seu idioma nativo e personalizá-lo com as informações pertinentes para seu ambiente de trabalho. Funções de segurança embutidas certificadas não só preservam a sua segurança como ainda mantém o processo dentro dos limites de segurança preestabelecidos, de forma a proteger o maquinário e o ambiente de trabalho.

 
Human_all-compatible_390x390

Compatibilidade total com processos

Integrar um elemento de automação elétrica a um processo novo ou preexistente não é uma tarefa fácil. Você precisa levar muitas coisas em consideração, do dimensionamento e conectividade do inversor ao desempenho do inversor, tipo do motor, requisitos para o invólucro e certificações. A lista de itens a verificar pode ser extensa. Uma escolha ruim pode criar complexidade desnecessária e até tempo perdido em resolução de problemas.

Você não precisa se contentar com algo comprometido. Seja a potência do motor, a tensão, a categoria de invólucro ou a conexão fieldbus, ou aquele conjunto de motor e inversor para atmosferas com risco de explosão, nós temos o inversor certo para você. Nossas ferramentas computadorizadas ajudarão você a dimensionar o inversor e estimar a economia de energia. E nossos especialistas e agregadores de valor autorizados ao redor do mundo estão prontos a ajudar e orientar na escolha dos melhores inversores e serviços para você.

Process_all-compatible_390x390

Compatibilidade total com os negócios

Você está gerindo uma empresa, e os investimentos que você faz devem agregar valor a ela. Você conhece sua atividade principal e quer essa mesma atitude e entrega dos fornecedores e produtos que mantém sua empresa operando ao suporte profissional e serviços com os quais pode contar.

Contate nossos vendedores ou prestadores de serviços autorizados locais, e veja por si mesmo. Nosso pessoal tem por compromisso fazer com que sua empresa opere de forma tranquila e lucrativa. Oferecemos experiência adquirida com décadas de trabalho com empresas como a sua. Nossa oferta de produtos cobre uma ampla gama de tecnologias de automação e potência. O portfólio de serviços para ciclo de vida completo oferece escolhas para uma combinação apropriada de serviços para as suas necessidades. E quer você opere em escala local ou global, podemos prestar auxílio 24 horas com nossa rede global de vendas e apoio.

Business_all-compatible_390x390

Compatibilidade total com o meio ambiente

A demanda de energia do mundo continua a crescer. Todos os dias integramos mais automação em nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, precisamos tomar decisões conscientes para reduzir nosso impacto sobre o meio ambiente. Motores elétricos consomem 28% da eletricidade no mundo. No entanto, menos que 10% deles estão equipados com inversores de velocidade variável. Inversores de velocidade variável regulam a velocidade de um motor e podem reduzir seu consumo de energia em 30% a 50% por cento para muitas aplicações e, em casos extremos, em até 90%. Temos desenvolvido e evoluído tecnologia de inversores há décadas. Nossa base instalada já economizou cerca de 445 TWh só em 2014, o equivalente ao consumo anual de mais de 110 milhões de residências.

O portfólio de inversores totalmente compatíveis é nossa tecnologia mais recente, pronta para encarar o desafio da eficiência energética. Os inversores têm funções embarcadas que ajudam no ajuste fino de sua aplicação para um consumo energético otimizado. Nossas ferramentas computacionais ajudam a estimar o potencial de economia de energia de sua aplicação e nossos especialistas podem visitar você para estimar e discutir uma solução que se adeque a suas metas ambientais e comerciais.

Environment_all-compatible_390x390

Portfólio totalmente compatível

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language