ABB 是加快实现更具生产力和可持续发展未来的核心力量

节能增效不是可有可无,而是势在必行。它是我们通往“全面利用清洁能源”的未来之路上简单易行的举措

我们主张在低碳世界中提高生产力,因此我们不断创新,推动技术发展,为客户、行业和社会提供节能增效的解决方案。我们的节能增效解决方案有助于客户做出更好的投资决策,在维护客户利益的同时保护地球。

国际能源署(IEA)将节能增效视为可持续全球能源系统的第一推动力。在国际能源署举办的第八届全球能源效率年度会议 之后的部长声明也强调了节能增效在加快清洁能源转型,到 2050 年实现净零排放方面可以发挥的关键作用。这意味着,到 2030 年,每年的能效提升幅度将从现在的 2.2% 提高到 4% 以上。部长们还鼓励私有企业通过创新和投资,包括开发数字解决方案,引领节能增效方面的行动。

国际能源署在大会前发布的报告《节能增效:行动十年》建议将与能效有关的年度投资增加两倍,以实现高能效的未来。要实现翻番目标,需将年度能效相关投资增加两倍。现在每年的能效相关投资为 6000 亿美元,到 2030 年要增加到 1.8 万亿美元。 

看看您能节省多少资金

DM_20240621133213_001

为您的应用选择合适的电机,并将它们与 ABB 传动配合使用,您就可以节约大量能源。使用下面的计算器计算您可以节约多少能源,减少多少二氧化碳排放量。*

邀请您加入节能增效行动

“节能增效行动”是一项全球性倡议,汇集了众多志同道合的利益相关者,以创新行动建设一个更加高效节能的世界。如果我们决定为此付诸实践,我们就能一起做出真正的改变。通过创新、互通知识和见解、采用现有节能技术、明智投资以及实施正确的法规和激励措施,我们可以进一步优化节能增效举措,加快实现全民共享的去碳化未来。 

该行动提倡使用节能解决方案和技术来节约能源、降低成本和减少二氧化碳排放量。该行动参与者是“节能增效行动”的“行业发言人”,为私有企业、投资者、公共部门的决策者、学术界、非政府组织及大众发声。

该行动由 ABB 发起,在整个行业引起了积极反响。自 2021 年推出以来,已有数百家企业加入这项行动。

DM_20240621165037_001

节能增效行动

只要企业、投资者、公共部门的决策者、学术界、非政府组织和个人团结起来,我们就能推动和维持行业及人类的未来。通过创新、互通知识和见解、投资以及实施正确的法规和激励措施,我们可以进一步优化节能增效举措,帮助实现全民共享的去碳化未来。

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language