ABB超低谐波型传动
谐波会导致中断、干扰和停机
谐波会污染电网,并使与之相连的设备运行不稳定。
谐波会损坏敏感电子设备,引起通信设备内部干扰以及造成测量设备读数错误。谐波可使断路器跳闸、熔断器熔断并导致电容器故障。谐波的影响还包括变压器、电缆、电机、发电机和电容器过热。设备必须能够耐受电网中的谐波,设备尺寸过大会使投资费用增加以及设备容量不充分利用。
由于过热导致能量损耗增大、设备使用寿命缩短、运行不可靠,谐波产生的问题导致损失增大。在最坏的情况下,谐波会导致过程不必要的中断。
预防胜于一切——ABB超低谐波型传动
与其通过增设冷却或超大型设备等无效措施来解决谐波问题,为什么不首先使用不会产生谐波的设备呢?
低谐波含量
我们的超低谐波型传动产生极低的谐波含量,超出了低谐波标准的要求。与常规传动相比,谐波含量降低了97%。总谐波电流畸变通常为3%。使用无源滤波器,总谐波畸变通常介于5%与10%之间。
谐波电流减少
谐波畸变通常
紧凑型超低谐波传动内置了谐波抑制措施。它包含一个有源供电单元和集成低谐波线路滤波器。采用这种“全内置”设计,无需外部滤波器、多脉冲装置或专用变压器。安装简单,大大节省空间、时间和成本。
输出电压稳定 - 确保运行和设备尺寸优化
传动内部的有源电源装置可使输出电压增大。这样一来,即使在供电电压低于额定值的情况下,也能保证电机满电压。这保证了在薄弱电网中的可靠运行。可利用这种升压功能来应对长电力电缆或电机电缆引起的压降。因此,由于电缆较长,也无需超大型电机或电力变压器设备。 优于无源滤波器解决方案的一个特点是它能够稳定超低谐波型传动的输出电压。若使用无源滤波器,在额定荷载下,压降通常为5%。另一方面,在部分荷载条件下,无源滤波器上的电压可能会上升10%,因此有可能引起过压故障。
高效的能源利用
超低谐波型传动能达到整功率因数。这种高功率因数表明电能得到了充分利用。
传动允许电网功率因数校正,以补偿与相同电网连接的设备的低功率因数。这样一来,对于滤波器和大电容器组等附加功率因数校正设备的需求减少。这也有助于避免电力企业因功率因数不合规而面临罚款。
当谐波电流减少,设备能量损耗减少,能效大大提高。
适用于工业及其它应用
我们的ACS880超低谐波型传动专为满足石油与天然气、电力、纸浆与造纸、船舶、食品与饮料、冶金与采矿等行业的精确需求而定制。
工业用超低谐波型传动可用于HVAC和水行业。
谐波
什么会引起谐波
谐波由非线性负载带入电网,例如:
在线查询,我们将主动联系您