兼容型解决方案充分满足您的诸多需求

在投资购置变频器或其他自动化设备时,要对很多方面进行评估。最终,您应该能做出明智决策,既考虑短期投资又考虑长期拥有成本。

我们考虑所有因素。我们新推出的兼容型传动产品组合背后的理念很简单:传动及提供的服务与您的生产过程、用户、业务和环境目标越能契合,您就能越快开始享受其带来的益处,获得投资回报。

兼容型传动产品组合的基础在于其架构。传动具有相同的软件平台、工具、用户界面和选件。然而,从小的水泵到大的水泥窑,都有一款更佳传动能适用。当您学会使用一台传动,使用其产品系列中的其他传动就变得简单。

我们的兼容型产品组合涵盖各种传动及服务,供您选择。其规模不断增长,可带来更大灵活性,充分满足您的具体需求,并能轻松管理已安装设备。我们的产品及服务涉及本地和全球,也包括现在和将来。


 
All-compatible_390x390

适用于各类用户

无论您是运营整个生产工艺还是单个电机-传动应用,重要的一点是您要感到舒适和安全。传动内置的功能及相关服务应该有助于您调试、监控和维护传动,确保生产过程完全按照您所期望的方式进行。

兼容型传动产品组合的传动用户界面都是相同的,具有丰富的功能,可简化对传动的日常操作。这些功能有助于您调整设置,分析传动运行情况,并利用向导式助手和现成的控制宏,确保快速调试。您可以使用自己的母语对传动进行操作,并利用您工作环境中相应的信息对其量身定制。经认证的内置安全功能不仅能确保您的安全,而且能确保生产过程处于预先确定的安全限值内,保护机械和工作环境。


 
Human_all-compatible_390x390

适用于各种工业过程

将一套电气自动化系统集成于现有的或新的生产过程并非易事。我们必须考虑从传动选型和连接到传动性能、电机类型、外壳要求和认证等许多环节。该清单可能会很长。选择欠佳可能导致不必要的复杂性,并且或许会失去解决问题的时间。

您不需要轻易妥协。无论是电机功率、电压、外壳防护等级或现场总线连接,还是用于潜在爆炸性环境的电机-传动套件,我们都有合适的传动供您选择。我们的PC工具有助于您完成传动选型和估算潜在的节能。同时,我们的专家和授权分销商遍布全球各地,随时能为您提供协助,给出选择更佳传动及服务的建议。


 
Process_all-compatible_390x390

适用于各类企业

您在开展业务,您做出的投资应该为其增值。您了解核心业务,并希望供应商及产品能有同样的态度和承诺,以确保您的业务正常运营,使您获得尽可依赖的专业支持及服务。

联系我们的本地销售人员或授权分销商,亲自见证。我们的员工致力于确保您的业务运行平稳并可获利。我们为您带来的专长来自于与众多企业长达数十年的合作。我们的产品覆盖各种自动化和电力技术。完整的生命周期服务产品组合供您选择,确保为您带来所需的适当的服务组合。无论您是在本地还是在全球范围内开展运营,我们都能通过我们的全球销售和支持网络为您提供24/7全天候支持。


Business_all-compatible_390x390

适用于各种环境

全球能源需求不断增长。每天都有更多的自动化系统融入我们的日常生活。与此同时,我们需要做出有意识的决策,以降低对环境的影响。电机耗用全球电力的28%。不过,其中不到10%的电机配备变频器。变频器可调节电机转速,并且可助力很多应用将能耗降低多达30%至50%,而在极端情况下可降低多达90%。数十年来,我们一直在开发和增强传动技术。我们已安装的变频器仅2014年一年就节省大约 4450亿度电,相当于超过1.1亿户家庭一年的用电量。

兼容型传动产品组合是我们新推出的技术,能很好地应对节能挑战。该传动具有诸多内置功能,有助于调整您的应用,确保以更佳方式利用能源。我们的PC工具可帮您估算具体应用的潜在节能,并且,我们的专家可亲临现场,估算并讨论与您的环境和业务目标相契合的解决方案。


 
Environment_all-compatible_390x390

兼容型产品家族

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language