ABB绞车控制助力挪威甲板机械有限公司进军轮渡市场
挪威甲板机械有限公司看清了电动绞车控制的发展趋势,自2011年年初以来,ABB一直是其首选供应商。NDM总裁Jarle Sørstrønen解释说:“主要优势来自于专为绞车应用而设计的控制程序,我们可以获得真正的即插即用的简单性。”
Viking Line ferry m/s Viking Grace是NDM第一次参与轮渡项目。轮渡在港口的时间非常短,这需要非常精确和快速的绞车控制。Jarle继续谈到:“所以,我们必须使绞车的速度加快,而通过使用这台ABB变频器会非常简单。我们还对大锚使用ABB设备,助力我们进军另外一个新领域。只需通过在易于使用的软件中改变几个参数,就能轻松满足轮渡运营商所有的特殊要求。”
如果您有兴趣详细了解NDM(挪威甲板机械有限公司)与ABB在m/s Viking Grace项目上的合作,请浏览下面的短片、案例说明和文章。