提升老化的双馈风电变流器的可靠性

ABB双馈变流器的新设计升级产品取得了大量的进步,能够降低老化风轮机的生命周期成本。

ABB双馈变流器的新设计升级产品取得了大量的进步,能够降低老化风机的生命周期成本。

自20世纪90年代晚期以来,双馈感应发电机(DFIG)已经成为主导的轮机技术和电气动力传动系统解决方案的行业标准。到今天,它仍然是风机设备原产商们首选陆上风电场的主要解决方案。它有以下几个原因。

首先,对陆上风机来说,DFIG解决方案是一种极具成本竞争力的解决方案。同时,它具有成熟的多渠道供应链网络。由于大多数新建风电场仍在陆地上,以及大量的安装基础。因此我们预测,在未来数年中DFIG解决方案仍将是主要的电气动力传动技术。

为了有效地响应风电市场的需求,ABB已经为电力企业规模的双馈变流器开发了新的寿命周期服务产品。新的服务产品采用了功率模块技术方面的最新改进附件和设计升级配置,确保变流器在任何地方都能稳定、可靠地运行-包括塔内和机舱机。

设计升级及其优点

我们所说的变频器设计升级是指什么?

设计升级具有明显的优势, 即所有电气部件都采用最新技术的部件,但其依据的核心技术与产品首次推向市场时流行的核心技术相同。

但是,今天的升级设计充分利用了ABB通过可靠性测试结果和系统化设计改进流程积累起来的一个世纪的现场经验。通过分阶段迁移到最新的技术,它们提供了最佳的投资回报,但不需要执行任何耗时而昂贵的轮机再认证。

最后一项要点是,所有的改进和附件都完全向后兼容你现有的设计,当然也能大幅延长整个变频器的寿命和降低生命周期成本。

稳定的功率模块实现可靠的DFIG运行

IGBT半导体和控制方法在变频器的运行中都发挥了重要的作用。如果控制和IGBT之间的相互作用不正常,比如有功率循环和/或热循环现象,功率模块故障几乎是不可避免的。这会使变流器和整个风机的运行遭受危险。

用于DFIG的新升级ACS800模块是针对严苛环境和循环重负载设计。它的设计适合最新版本的IGBT、PCBA、du/dt滤波器和直流薄膜电容器。结合设计改进和新的热复合材料,热循环性能和可靠性得到增强。除最新的固件升级外,功率模块故障的风险被下降到最低。ACS800-67双馈变流器的新升级产品能大量提升双馈电气动力传动的稳定性和性能,把轮机可靠性提高到新的水平。

ACS800-67风电变流器的生命周期服务

通过所有新的设计和部件升级解决方案,你能够轻松地以高成本效率获得最佳的性能、电力质量和电网合规性,并降低双馈风机的生命周期成本。

要获得关于升级的更多信息,请访问:https://search- ext.abb.com/library/ Download.aspx?DocumentID =3AUA0000220506&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

如果你想了解我们的新ACS800-67双馈变流器的更多信息,请联系我们或于2017年10月17日到19日在北京的中国风能展览会与我们的专家会面。就ABB如何帮助你获得更好的风电场风能经济性的问题,我们期盼与你展开讨论。

Reliabilit

相关链接

分享本页

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language