ABB全新的客户传动测试实验室建成,客户能将自己的电机与ABB新一代变频器同时运行,并评估电机的性能。该实验室包含独立设备,可高精度地测量变频器/电机动态性能、承载能力和效率,使客户能够为其产品应用找到更适合的传动系统,帮助降低成本、减小设备体积并减少能源消耗。
测试实验室是一个全新的概念,主要针对变频器用量较高的客户和ABB合作伙伴,例如机械制造科技公司和系统集成商。现在,测试实验室可提供一种更简便可靠的方法,帮助客户在引入ABB新产品进行量产以前,来测试不同发动机与变频器组合的匹配程度。
ABB全球传动与控制业务单元负责人Morten Wierod解释到:“这项投资为确定传动与电机理想组合提供了切实的支持。它还为我们展示如何帮助客户以最少的投入来测试他们的设备,测试功率可高达 400 千瓦 (kW),以此验证 ABB 的解决方案是适合其应用的更好选择。”
ABB全球化的传动业务在美国、中国和印度也已设立客户实验室,提供当地的支持。Morten Wierod继续说道,“这个在赫尔辛基新的实验室是我们业务部门的卓越中心。我们以高标准为全球客户提供支持。这些实验室的主要优点在于:我们将它们连接在一起,形成一个全球链。这样所有客户都能从最适当的ABB业务部门获得更好的支持。”
ABB投资建立新客户测试实验室的决定,正是基于2011年开放客户应用实验室的成功经验,这个实验室专注于起重机和绞车应用,位于赫尔辛基的传动工厂内。它能够模拟真实应用环境,帮OEM厂商测试起重机和绞车与ABB传动的兼容性。在ABB拓展该领域业务的过程中,该实验室发挥了极大作用。最近该实验室进行了升级,提高了测试能力,能够涵盖更广泛的应用领域。
Morten Wierod还提到现在客户要求越来越高,ABB希望能够将客户引入这些实验室,为他们提供更好的服务和应用。Morten说:“我们致力于满足客户需求。通过投资这些设施,我们想帮助客户的应用实现更佳的性能。实验室可以将客户自己的设备与ABB的传动一起测试,这一点给予了客户极大信心,说明ABB确实能够在合作伙伴和客户的日常生产运行中提供帮助。”
ABB是领先的传动制造商,为全世界所有行业及应用提供传动和软件工具。ABB的传动业务遍布80多个国家,拥有6000名员工。
ABB (www.abb.com) 是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB 集团业务遍布全球 100 多个国家,拥有员工约 13.5万名员工。