ABB宣布IdeaHub创新挑战

ABB支持全球创新并一直在寻找具有创新精神的工程师、企业家及创新者,此次招募将通过IdeaHub的全球化创新竞争平台进行,欢迎加入,与ABB共写未来。

 

2016年11月14日,英国伦敦—芬兰赫尔辛基/瑞士苏黎世讯——创新平台IdeaHub再度招募全球各地的软硬件创新者,他们需要挑战自己来转变传动在工业环境中扮演的角色,其中可能包括改进传动的设计、使用和运行,或者寻找传动的全新用途和案例等。成功入围者有机会在2017年春季向ABB阐述创意,并得到定制化支持计划。

 

ABB和Ideahub在寻找针对于新一代传动与控制的三个核心方面的解决方案:

1.) 联网化:任何一台传动都不是孤立的!2016年,联网设备的数量将与全世界人口总数一样多。我们一直在寻找新的和更好的方式,力求安全实现所有工业设备的联网。1969年,ABB第一台传动被用来控制位于ABB赫尔辛基工厂简陋的地下室实验室内的一台交流电机。从那时起,工业设备的联系开始日趋紧密。你的创新方案可围绕工业传感器、构建设备网络或经济划算的全新无线技术方面展开。

2.) 简便化:“简单可能比复杂更难;但你必须努力让其保持简单”。来自ABB的传动能帮助你达到事半功倍的效果。你是否有更简便地在工业环境下安装、运行或维护传动和电机的好点子?有时好的创意是简单的创意,比如,为交流电机加装传动设备,对电机加以控制并节省大量能源。你的创新可围绕为工业基础设施带来真正的即插即用、简化工业用户体验或人机交互方式等方面展开。

3.) 智能化:这并非你拥有什么,而是你用它做什么。人、机器、传感器和设备产生的数据量一直呈指数级增长。不过,所有这些数据都只是无用之物,除非我们运用智能将其转化为洞察力和行动。在空中,跨大西洋航班平均每30分钟产生1 TB的数据。而在地面上、海洋上,工厂和船舶会生成数量接近的数据。你的创新可围绕对数据的解读、预测未来事件的算法或工业传感器、构建设备网络或经济划算的全新无线技术等方面展开。

 

ABB传动与控制业务单元负责人Morten Wierod表示:“我们很高兴正式启动这一竞赛,期待能收获全球各地创新者的奇思妙想。ABB处于第四次工业革命的前沿,而与我们的合作伙伴、客户及其他创业者开展合作,是围绕工业物联网打造新兴生态系统的关键。投资战略伙伴关系有助于开发诸多解决方案,通过延长正常运行时间、加快速度和实现增产来提高客户的运营绩效和生产率。我们相信,这种合作也有助于大大缩短将这些解决方案推向市场的时间,从而使我们的客户能够更快、更灵活地发挥工业数字化的优势。”

 

IdeaHub平台的申请截止至2017年1月31日。入围者将有机会在2017年4月在IdeaHub举办的活动上直接向ABB阐述创意。

 

对于可能提供的机会的数量没有任何限制,可能包括资金赞助、研发技术支持、客户和市场推介或有经费支持的概念加速冲刺,以进一步开发创意或项目。

 

来自IdeaHub的Simon Blair这样描述这个计划:“对于全球各地的软硬件创新者和创业者而言,这是与全球领先的传动企业开展合作并将其创意提高到更高水平的一个绝佳机会。我们的方法与其他计划截然不同。为了根据参与者不同的具体需求进行安排,所有洽谈都将在入围者与ABB之间直接进行。我们发现,与ABB这样备受推崇的大型企业合作,也能从市场的角度对概念和项目进行验证,并带来更多的机会。我们的计划旨在为申请的项目提供支持,而不会以任何方式对其加以限制——我们不设置任何预定义的条款,并且我们认为股权出让或转移不应作为该计划促成业务交易的前提条件。”

 

工程师、学生、学者、企业家或者企业,只要有想法、概念和技术能够针对这些挑战,无论是全部还是部分,都欢迎加入IdeaHub,以进一步和ABB共同发展他们的创意。

 

了解更多信息请登陆:www.theideahub.co.uk/challenges

 

关于ABB

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的领军企业,致力于为全球各地的电力公司、工业和交通与基础设施客户提供服务。有超过125年的创新历史,ABB现在正着手书写工业数字化的未来篇章,并积极推动能源革命和第四次工业革命。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有约13.5万员工。www.abb.com

 

关于IdeaHub

IdeaHub是来自Venturebright的一个创新平台,Venturebright是一家项目开发和创新咨询公司,其创始人在成功打造和推出全新业务项目方面拥有累计50年的从业经验。

Robotics IdeaHub Pitch Day - 25th August 2016-600

此前组织的机器人创新活动中共收集全球范围内300名申请者的资料,其中九名被ABB选出,与ABB开展合作。

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language