ABB获得风机变流器的DNV GL部件证书

本次认证肯定了ACS880-87LC变流器的设计、文档编制和制造符合GL-IV-1:2010《风机认证指南》的相关规定。它向风机的原始设备制造商证明了ABB变流器的质量和可靠性,并可帮助其缩短获得风机认证的时间。


2016年11月4日,瑞士苏黎世 - ABB,作为领先的电力和自动化技术集团,获得了旗下产品ACS880-87LC风机变流器的DNV GL部件认证。DNV GL的认证流程符合GL-IV-1:2010《风机认证指南》,其中涉及到对ABB的设计、制造、质量管理和测试程序及设施的详细评估。

ACS880-87LC是一种全功率液冷风机变流器。它适用于陆上和海上风电机。其结构紧凑,方便进行机舱和塔式安装。模块化的变流器额定值为1.5到8 MW,采用背靠背配置,可配合感应和永磁发电机使用。直接转矩控制(DTC)确保其能对发电机实现快速、准确的控制,并符合电网规范。

证书于9月27在德国汉堡的WindEnergy活动中授予,由DNV GL的电气系统部门主管Matthias-Klaus Schwarz博士授给ABB的全功率变流器产品经理Petri Maksimainen。Petri Maksimainen表示,“认证进一步增强了客户对我们的变流器质量高且可靠的信心。它还证明了我们的变流器满足所有相关的技术标准和要求,能够帮助原始设备制造商能够更轻松地为其风机获得相关认证。”

Matthias-Klaus Schwarz博士也表示,“我们很乐意继续与ABB长期合作,帮助他们为客户提供高质量水平的风电部件提供支持。部件证书由独立的认证机构发布,证书的授予肯定了对ABB变流器的可靠性。ABB变流器是按照严格的质量和安全标准来设计的,我们期待将来与ABB的再次合作。”

关于ABB

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网方面的开拓性技术领导者,为全球的电力事业单位、工业和运输和基础设施客户提供服务。ABB已有持续超过125年的创新历史。今天,ABB正在谱写工业数字化的未来,并推动能源和第四次工业革命。ABB在100多个国家有运营活动,雇员约有135,000名。

要获得关于本新闻稿中任何技术术语的帮助,请访问www.abb.com/glossary

要获得更多信息,请联系:

ABB传动和控制部门
低压风电变流器经理
Petri Maksimainen
petri.maksimainen@fi.abb.com
www.abb.com/windconverters

Certificate handover_ABB_DNV-700

左:ABB传动和控制部门低压风电变流器产品经理Petri Maksimainen;中:DNV GL电气系统部门主管Matthias-Klaus Schwarz博士;右:DNV GL电气系统高级工程师Tim Heyken, B.Eng.。

ABB has received DNV GL component certification for its ACS880-87LC wind turbine converter.

ABB已获得其ACS880-87LC风机变流器的DNV GL部件认证。

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language