以可持续的方式生产高质量的鱼

FRESH Völklingen在没有任何入海通道的大型盐水池里生产一流的鱼类。相反,用水在完全封闭的水循环中循环。ABB的工业和通用变频器在恶劣的环境条件下控制水处理泵。

分享本页

Fishfarm FRESH

FRESH Völklingen在没有任何入海通道的大型盐水池里生产一流的鱼类。相反,用水在完全封闭的水循环中循环。ABB的工业和通用变频器在恶劣的环境条件下控制水处理泵。

鲷鱼、鲈鱼和王鱼通常在淡水中嬉戏。令人惊讶的是它们居住的地方。因为这种受欢迎且可食用的鱼不是生长在北大西洋或印度太平洋,而是生长在德国萨尔州FRESH Völklingen的设施内。

高品质鱼类的养殖在渔场进行,不使用抗生素、生长促进剂和基因工程饲料或环境毒素。该饲料来自经认证的可持续来源。它不含任何毒素,也不含饲料添加剂乙氧喹,乙氧喹被广泛用于水产养殖中保存鱼食。

清澈见底的水池每个容积为1800立方米。补偿蒸发和收获的每日淡水需求量不到百分之一。放养密度在每立方米25到50公斤之间。

使用创新技术

水产养殖对德国气候而言是一种创新的养殖方式,使用的技术也是创新的,FRESH Völklingen正在这一领域开辟一片新天地。四个盐水池中的每一个都形成了一个封闭的水循环,具有生物清洁功能。

水通过循环泵系统进行循环,在12台Flygt泵的协助下,通过清洁和通风装置将水送回系统。清洁和通风装置由鼓式过滤器、生物过滤器、撇油器和水脱气装置组成,位于两个生产区的中间。由于每个繁殖系统都是自己的系统,所以所有的流程都以完全相同的方式设置了四次。

适用于恶劣环境的变频器

ABB变频器以可靠的方式控制Flygt泵,并在水处理过程中发挥重要作用。输出功率为15千瓦的ACS800壁挂式工业变频器共7台,输出功率为45千瓦的有一台。另有3台壁挂式ACS580通用变频器在使用中(45千瓦)。变频器系列具有对水处理很重要的功能,包括用于恶劣环境的涂层电路板。变速器中电路板的保护涂层保护电子元件免受湿气影响,并延长变速变频器的使用寿命。

“盐分、水分和不断变化的温度是硬盘技术面临的真正挑战。尽管条件恶劣,我们还是注意到ABB变频器的使用寿命非常长。FRESH Völklingen负责运营和设施管理的Hendrik Sörensen解释道:“这些设备坚固可靠,符合我们的期望。

FRESH Völklingen每年生产多达200吨鱼,而且这一趋势还在上升。Hendrik Sörensen强调了他们生产的高质量鱼类的重要性:“我们的鱼比必须通过长途运输路线进口的鱼更新鲜、更芳香。我们的鱼肉结构非常坚固,易于加工。”

从FRESH Völklingen捕捞的新鲜鱼可以在许多餐厅享用,也可以在德国、卢森堡和瑞士的特定贸易公司买到。随着销售网络的不断扩大,在餐厅和零售店都可以找到来自FRESH Völklingen的鲜鱼。

案例

客户

FRESH Völklingen

地点 德国萨尔州
行业 鱼类养殖
ABB
产品
工业传动和通用型传动
关键点 ABB传动确保水泵的可靠循环
Fresh_Bild 1

ABB变频器有助于大型盐水池中的水循环

9IBA188085_400x400

通用型变频器ACS580

了解更多信息

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language