ABB克服重重困难,连夜更换雅典缆车的变频器

仅一夜之间,ABB变频器服务工程师即在雅典完成了关键传动系统的现代化改造,远远超出了客户的期望

分享本页

传说古希腊女神雅典娜在听闻坏消息后震惊地丢下了一块石头,然后石头就变成了利卡维多斯山。今天,这座山是雅典最受欢迎的旅游目的地之一,在山上你可以观赏整个雅典的全景。每年,数以千计的游客会攀爬这座陡峭的山峰 – 少数游客步行,绝大多数游客会乘坐缆车。


缆车每天运行18个小时,全年365天无休,如果停运,运营商Kastelorizo集团会使游客们倍感失落。但运营商知道停运极为可能发生,因为缆车现有的ACS611再生变频器已接近其正常使用寿命。缆车更频繁地停顿,导致游客滞留并不得不步行完成旅程。

缆车运营商意识到他们需要更换老旧的变频器,但又担心工作的复杂性和耗时。

“关闭缆车进行安装并不是一个可行的选项,当ABB建议通宵安装时,我们对此颇为怀疑,”Kastelorizo Group维护和运营主管Konstantinos Totsikas表示,“我们不能拿我们的服务质量和每天到访的数百名游客的满意度冒险。但是,基于ABB在质量方面的口碑,我们决定尝试他们的计划。”

除了紧张的时间表之外,ABB的服务工程师还面临着在机柜内更换变频器,而不拆除其他任何设备部件的复杂任务,这有点像医疗移植。在逐步规划和检查所有文件及图纸后,ABB团队上山安装、调试和编程了ACS800-11再生变频器。

“我们承受着巨大的压力,必须在晚上的几个小时内完成工作,而且不能出现任何错误,因为没有时间重新返工,”ABB 运动控制服务本地产品负责人Christos Skarlatakis表示,“我们一直在想,如果完成了所有预期工作,但是缆车仍然无法运行怎么办?即使客户不相信有人可以在一夜之间完成,但是他们仍然选择信任我们。但最终我们做到了。”

除了提高设备的可靠性,该项目还为Kastelorizo Group带来了一系列其他益处。

ACS800-11可再生变频器结构更紧凑,为安装第二个变频器留出了足够的空间,从而可提供备用变频器以确保缆车无故障运行。ACS800-11可再生变频器还实现了更卓越的DTC电机控制,电机噪音更低、缆车运营更平稳。 

“自从ABB如此高效地完成了这一高难度的项目后,我们就没有碰到任何问题,”Totsikas表示,“缆车每天顺利地工作着,将数百人安全地运送到山上。” 


案例概述

客户 Kastelorizo Group
地点 雅典,希腊
ABB交付范围 变频器更换服务,ACS800-11可再生变频器
成功秘诀 快速服务、更紧凑的变频器,支持备用变频器、无故障运营、更卓越的DTC电机控制、更低的电机噪音、更平稳的缆车运营
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们