如何利用变频器挖掘工厂的隐藏价值

变频器可以优化和改进电机控制和生产流程。在考虑购置变频器时, 你需要考虑很多因素。但最终,你的决定可能会归结为一个简单的问题:

这些新的变频器将会给你的业务带来什么附加值和投资回报?


 要作出明智的决策,获得最丰厚的投资回报,必须同时评估短期资本支出和长期总拥有成本。经验告诉我们,变频器可在四个重要的方面让工艺装置创造更大价值。选择供应商时,必须让他们详尽解释如何才能最充分地把握这四大机会。
 
 

Business_390x390

机会1:提高生产率

提高现有固定资产的生产率,是当今所有行业面临的问题。在用最小的投资提高你的生产率的过程中,变频器可以发挥关键的作用,同时也是提高成本效益的利器。经过优化的电机控制通过提高工艺的一致性和速度、提高产出和生产率,同时还能减少生产过程中的浪费。变频器还可根据需求轻松调节速度和产量,提高灵活性,在保证盈利能力的同时帮助增加你的收入。

Productivity_390x390

机会2:最大限度延长设备正常工作时间

正常运行可以创造利润,宕机会侵蚀利润。低价采购的设备最终的使用成本可能会非常高。控制设备发生故障会中止你的工业流程和生产线,从而迅速增加维护成本、减少销售收入。因此,你需要对产品极强的信任感,知道你的设备正在平稳运行,这样你才能在可以停机的时候,主动对设备进行预防性维护。

当然,所有的变频器制造商都声称,他们的变频器是可靠的:这是最起码的标准。但是,你如何才能确定变频器能最大限度延长设备的正常运行时间?你不仅要考虑变频器的可靠性,还要考虑其在整个生命周期内的可靠性。让供应商向你证明:你选择的变频器从长期来看是合适的,这意味着他们将在整个生命周期中为变频器提供支持,从而延长正常运行时间。

Availability_390x390

机会3:降低运行成本

控制和降低运行成本,是当今大多数管理人员面临的头等大事。你可能也面临着用更少的投入生产更多产品的压力。这正是变频器能创造附加值的地方,它可以根据工艺的需求,优化电机控制,避免原材料、能源和运行成本的浪费。所有的变频器制造商均声称他们的变频器可以为你省钱。但除了降低能源支出外,他们还能提供哪些进一步节约能源和原材料的证据?

同样,很多制造商都说他们的变频器效率是最高的,能控制最高效的电机。但变频器和电机相结合时的效率又如何呢?让他们对此进行论证,证明它是如何在特定的工厂和工业流程中为你省钱的。

Operating_costs2_390x390

机会4:降低维护成本

只要你的设备能保证平稳、高效地运行,就算万事大吉。但当意料之外的情况发生时,解决问题的成本会毁掉一座本来盈利的工厂。无论是在本地还是在全球开展业务,能就近获得专业支持至关重要。主动维护有时看上去成本高、没有必要,但它可以减少意外情况的发展及其影响所导致的隐形成本,而这样的成本比主动维护的成本要高得多。

你可能知道你希望得到怎样的变频器维护和服务。这取决于你的选择,未来掌握在你自己的手中。要想做出正确的决定,就需要让变频器供应商详细地解释他们如何在整个生命周期内,将维护成本控制在可预测和可控制的范围内。

Maintenance_costs_390x390

向我们提问吧,我们一定会让你心服口服!

我们知道,变频器可以挖掘你的工业流程和工厂的隐藏价值。

我们相信,我们的变频器是实现这一目标的最佳解决方案。

想向我们提问,那就请联系

工具

Select region / language